reComputer Super vs Classic Next-Gen AI Performance in Edge Inferencing
This article highlights the superior AI performance of the reComputer Super compared to the reComputer Classic, demonstrating up to a 1.7x boost in AI compute power with the NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. Through practical benchmarks in AI text generation using the DeepSeek-R1:7B model with Ollama, and AI video processing using the YOLOv11 object detection model, the results show that the reComputer Super delivers significantly faster inference speeds and higher GPU frequencies. Notably, it processes approximately 2.37 times more images per second than the Classic. The article also explains the importance of evaluating performance based on terminal-reported FPS rather than on-screen FPS, which can be limited by display and system factors.
reComputer Super vs Classic Rendimiento de IA de Nueva Generación en Inferencia Edge
Este artículo destaca el rendimiento superior de IA del reComputer Super comparado con el reComputer Classic, demostrando hasta un aumento de 1.7x en potencia de cómputo de IA con el NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. A través de benchmarks prácticos en generación de texto de IA usando el modelo DeepSeek-R1:7B con Ollama, y procesamiento de video de IA usando el modelo de detección de objetos YOLOv11, los resultados muestran que el reComputer Super ofrece velocidades de inferencia significativamente más rápidas y frecuencias de GPU más altas. Notablemente, procesa aproximadamente 2.37 veces más imágenes por segundo que el Classic. El artículo también explica la importancia de evaluar el rendimiento basándose en los FPS reportados por terminal en lugar de los FPS en pantalla, que pueden estar limitados por factores de pantalla y sistema.