Skip to main content

4 docs tagged with "embedded computer"

View all tags

Hardware y Uso de Interfaces del reComputer Mini

Este artículo cubre el hardware y las interfaces de la serie reComputer Mini J40, incluyendo alimentación, pantalla, ranuras M.2 para Wi-Fi y SSD, puertos USB, RTC, gestión del ventilador, y más. Proporciona instrucciones de configuración y consejos de pruebas de rendimiento para ayudar a los usuarios a expandir sus proyectos.

reComputer Mini Hardware and Interfaces Usage

This article covers the hardware and interfaces of the reComputer Mini J40 series, including power, display, M.2 slots for Wi-Fi and SSD, USB ports, RTC, fan management, and so on. It provides setup instructions and performance testing tips to help users expand their projects.

reComputer Mini ハードウェアとインターフェースの使用方法

この記事では、reComputer Mini J40シリーズのハードウェアとインターフェースについて説明します。電源、ディスプレイ、Wi-FiとSSD用のM.2スロット、USBポート、RTC、ファン管理などが含まれます。ユーザーがプロジェクトを拡張するためのセットアップ手順とパフォーマンステストのヒントを提供します。

reComputer Mini 硬件和接口使用

本文介绍了 reComputer Mini J40 系列的硬件和接口,包括电源、显示器、用于 Wi-Fi 和 SSD 的 M.2 插槽、USB 端口、RTC、风扇管理等。它提供了设置说明和性能测试技巧,帮助用户扩展他们的项目。