Skip to main content

4 docs tagged with "Super"

View all tags

reComputer Super vs Classic Next-Gen AI Performance in Edge Inferencing

This article highlights the superior AI performance of the reComputer Super compared to the reComputer Classic, demonstrating up to a 1.7x boost in AI compute power with the NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. Through practical benchmarks in AI text generation using the DeepSeek-R1:7B model with Ollama, and AI video processing using the YOLOv11 object detection model, the results show that the reComputer Super delivers significantly faster inference speeds and higher GPU frequencies. Notably, it processes approximately 2.37 times more images per second than the Classic. The article also explains the importance of evaluating performance based on terminal-reported FPS rather than on-screen FPS, which can be limited by display and system factors.

reComputer Super vs Classic Rendimiento de IA de Nueva Generación en Inferencia Edge

Este artículo destaca el rendimiento superior de IA del reComputer Super comparado con el reComputer Classic, demostrando hasta un aumento de 1.7x en potencia de cómputo de IA con el NVIDIA Jetson Orin NX 16GB. A través de benchmarks prácticos en generación de texto de IA usando el modelo DeepSeek-R1:7B con Ollama, y procesamiento de video de IA usando el modelo de detección de objetos YOLOv11, los resultados muestran que el reComputer Super ofrece velocidades de inferencia significativamente más rápidas y frecuencias de GPU más altas. Notablemente, procesa aproximadamente 2.37 veces más imágenes por segundo que el Classic. El artículo también explica la importancia de evaluar el rendimiento basándose en los FPS reportados por terminal en lugar de los FPS en pantalla, que pueden estar limitados por factores de pantalla y sistema.

reComputer Super vs Classic エッジ推論における次世代AI性能

この記事では、NVIDIA Jetson Orin NX 16GBを使用したreComputer SuperとreComputer Classicの優れたAI性能を紹介し、AIコンピューティングパワーで最大1.7倍の向上を実証しています。OllamaでDeepSeek-R1:7Bモデルを使用したAIテキスト生成と、YOLOv11物体検出モデルを使用したAIビデオ処理の実用的なベンチマークを通じて、reComputer Superが大幅に高速な推論速度とより高いGPU周波数を提供することを示しています。特に、Classicと比較して約2.37倍多くの画像を1秒間に処理します。この記事では、ディスプレイやシステム要因によって制限される可能性がある画面上のFPSではなく、ターミナルで報告されるFPSに基づいて性能を評価することの重要性についても説明しています。

reComputer Super vs Classic 边缘推理中的下一代 AI 性能

本文重点介绍了 reComputer Super 相比 reComputer Classic 的卓越 AI 性能,展示了搭载 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 的 reComputer Super 在 AI 计算能力上高达 1.7 倍的提升。通过使用 Ollama 运行 DeepSeek-R1:7B 模型进行 AI 文本生成的实际基准测试,以及使用 YOLOv11 目标检测模型进行 AI 视频处理的测试,结果显示 reComputer Super 提供了显著更快的推理速度和更高的 GPU 频率。值得注意的是,它每秒处理的图像数量约为 Classic 版本的 2.37 倍。文章还解释了基于终端报告的 FPS 而非屏幕显示 FPS 来评估性能的重要性,因为屏幕显示 FPS 可能受到显示器和系统因素的限制。