Seeed Studio XIAO RP2040 开发板
Seeed Studio XIAO RP2040与Seeed Studio XIAO SAMD21一样小巧,但更加强大。一方面,它搭载了强大的双核RP2040处理器,可灵活运行高达133 MHz的时钟频率,是一款低功耗微控制器。在Seeed Studio XIAO RP2040上还有264KB的SRAM和2MB的板载闪存,可提供更多的程序存储和运行空间。另一方面,这块小板子在处理性能上表现出色,但功耗较低。
总之,它设计成了一个迷你的尺寸,仅有拇指大小(20x17.5mm),可用于可穿戴设备和小型项目。
Seeed Studio XIAO RP2040上有14个GPIO引脚,其中包括11个数字引脚、4个模拟引脚、11个PWM引脚、1个I2C接口、1个UART接口、1个SPI接口和1个SWD Bonding pad接口。
Seeed Studio XIAO RP2040与Seeed Studio XIAO扩展板兼容。
特点
- 强大的微控制器:双核ARM Cortex M0+处理器,可灵活运行高达133 MHz的时钟频率。
- 丰富的芯片资源:264KB的SRAM和2MB的板载闪存
- 灵活的兼容性:支持Micropython/Arduino/CircuitPython
- 灵活的兼容性:支持Micropython/Arduino/CircuitPython
- 小巧的尺寸:与拇指一样小(20x17.5mm),适用于可穿戴设备和小型项目。
- 多种接口:11个数字引脚,4个模拟引脚,11个PWM引脚,1个I2C接口,1个UART接口,1个SPI接口,1个SWD Bonding pad接口。
规格
项目 | 值 |
---|---|
CPU | 双核ARM Cortex M0+处理器,最高可达133MHz |
闪存 | 2MB |
静态随机存储器 | 264KB |
数字 I/O 引脚 | 11 |
模拟 I/O 引脚 | 4 |
PWM 引脚 | 11 |
I2C 接口 | 1 |
SPI 接口 | 1 |
UART 接口 | 1 |
电源和下载接口 | Type-C |
电源 | 3.3V/5V DC |
大小 | 20×17.5×3.5mm |
硬件概述
:::注意
对于一般的I/O引脚:
MCU的工作电压为3.3V。如果将高于3.3V的电压输入连接到一般的I/O引脚上,可能会导致芯片损坏。
对于电源引脚:
内置的DC-DC转换器电路能够将5V电压转换为3.3V,可以通过VIN引脚和5V引脚使用5V电源来供电设备。
请注意使用,不要抬起盖板。
:::
进入Bootloader模式
有时当用户编程过程失败时,seed Studio XIAO RP2040端口可能会消失。我们可以通过以下操作来解决这个问题:
- 长按“B”键。
- 将Seeed Studio XIAO PR2040连接到您的计算机。
- 计算机将出现一个磁盘驱动程序。
此时,芯片进入引导加载程序模式,刻录端口再次出现。因为RP2040芯片有两个分区,一个是引导加载程序,另一个是用户程序。该产品出厂时将在系统内存中刻录引导加载程序代码。我们可以通过执行上述步骤来切换模式。
重置
如果需要重置Seeed Studio XIAO RP2040,请执行以下步骤:
- 将Seeed Studio XIAO RP2040连接到您的计算机。
- 按“R”针 一次.
请注意: 内置可编程单色led(它们是红色,蓝色和绿色)的行为与Arduino上的行为相反。在seed Studio XIAO RP2040上,引脚必须拉低才能使能。
资源文件
[PDF] RP2040 数据手册
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们将为您提供不同的支持,以确保您对我们产品的体验尽可能顺畅。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。