Seeed Studio XIAO ESP32C3 开发板
Seeed Studio XIAO ESP32C3是一款基于express的物联网迷你开发板 ESP32-C3 WiFi/蓝牙双模芯片ESP32-C3是一款32位RISC-V CPU,包含一个FPU(浮点单元),用于32位单精度运算,具有强大的计算能力。 它具有出色的射频性能,支持IEEE 802.11 b/g/n WiFi和蓝牙5 (LE)协议。该电路板附带一个外部天线,以增加无线应用程序的信号强度。 它还具有小巧精致的外形,并结合了单面表面贴装设计。 它配备了丰富的接口,具有11个数字I/O,可作为PWM引脚和4个模拟I/O,可作为ADC引脚。支持**UART、I2C、SPI等4种串行接口。在电路板上还有一个小的复位按钮和一个引导加载模式按钮。XIAO ESP32C3与Grove Shield for Seeeduino XIAO和Seeeduino XIAO Expansion board完全兼容。除Seeeduino XIAO Expansion board外,该板上的SWD弹簧触点不兼容。
基于以上特点,XIAO ESP32C3定位为高性能、低功耗、高性价比的物联网微型开发板,适用于低功耗物联网应用和无线可穿戴应用。
这个wiki将向您展示如何快速开始使用XIAO ESP32C3!
特性
- 强大的CPU: ESP32-C3, 32位RISC—V单核处理器,工作频率高达160 MHz
- 完整的Wi-Fi子系统:符合IEEE 802.11b/g/n协议,支持Station模式、SoftAP模式、SoftAP + Station模式和混杂模式
- 蓝牙LE子系统:支持蓝牙5和蓝牙mesh功能
- 超低功耗:深度睡眠功耗约为43μA
-更好的射频性能:包括外部射频天线
- 电池充电芯片:支持锂电池充放电管理
- 丰富的片上资源:400KB SRAM, 4MB板载闪存
- 超小尺寸:拇指大小(20x17.5mm) XIAO系列经典外形,适用于可穿戴设备和小型项目
- 可靠的安全特性:支持AES-128/256、Hash、RSA、HMAC、数字签名和安全启动的加密硬件加速器
- 丰富的接口:1xI2C, 1xSPI, 2xUART, 11xGPIO(PWM), 4xADC, 1xJTAG bonding pad接口
- 单面组件,表面安装设计
规范比较
名称 | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Seeeduino XIAO | Seeed XIAO RP2040 | Seeed XIAO BLE | Seeed XIAO BLE Sense |
---|---|---|---|---|---|
处理器 | ESP32-C3 32位RISC-V @160MHz | SAMD21 M0+@48MHz | RP2040 Dual-core M0+@133Mhz | nRF52840 M4F@64MHz | nRF52840 M4F@64MHz |
无线连接 | WiFi和蓝牙5 (LE) | N/A | N/A | 蓝牙 5.0/BLE/NFC | 蓝牙 5.0/BLE/NFC |
内存 | 400KB SRAM, 4MB板载闪存 | 32KB SRAM 256KB 闪存 | 264KB SRAM 2MB 板载闪存 | 256KB RAM, 1MB 闪存 2MB 板载闪存 | 256KB RAM,1MB 闪存 2MB 板载闪存 |
内置的传感器 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 DOF IMU (LSM6DS3TR-C), PDM 麦克风 |
串口 | I2C/UART/SPI | I2C/UART/SPI | I2C/UART/SPI | I2C/UART/SPI | I2C/UART/SPI |
PWM/Analog 引脚 | 11/4 | 11/11 | 11/4 | 11/6 | 11/6 |
开发板的按钮 | 复位/启动按钮 | N/A | 复位/启动按钮 | 复位按钮 | 复位按钮 |
开发板LED灯 | 充电 LED | N/A | 全彩RGB/三合一LED | 合一LED/充电LED | 3- one LED/充电LED |
电池充电芯片 | 内置的 | N/A | N/A | BQ25101 | BQ25101 |
编程语言 | Arduino/MicroPython | Arduino/ CircuitPython | Arduino/ MicroPython/ CircuitPython | Arduino/ MicroPython/ CircuitPython | Arduino/ MicroPython/ CircuitPython |
硬件概述
引脚分配图
组件的概述
电源引脚
5V -从USB端口向外5V。你也可以使用它作为电压输入,但你必须有某种二极管之间的外部电源源和这个引脚阳极到电池,阴极到5V引脚。
3V3 -这是板载调节器的调节输出。你可以画700mA
GND -电源/数据/信号地
Strapping 管脚
根据芯片说明书ESP32C3, GPIO2, GPIO8和GPIO9是捆绑式引脚,这些引脚的高低电平配置可能会让芯片进入不同的启动模式,使用这些引脚时请注意这一点,否则可能会阻止你的XIAO一直上传或执行程序。
开始
首先,我们将XIAO ESP32C3连接到计算机,将LED连接到板上,并从Arduino IDE中上传一个简单的代码,通过闪烁连接的LED来检查板是否正常工作。
硬件设置
你需要准备以下内容:
- 1 x Seeed Studio XIAO ESP32C3
- 1 x 电脑
- 1 x USB Type-C 数据线
:::提示
部分USB线只能供电,不能传输数据。如果你没有USB线或不知道你的USB线是否可以传输数据,你可以检查见USB Type-C support USB 3.1。 :::
- 步骤 1. 通过USB Type-C数据线将XIAO ESP32C3连接到计算机。
- 步骤 2. 将LED连接到D10引脚,连接方式如下所示
请注意: 确保串联一个电阻(大约150Ω),以限制通过LED的电流,并防止电流过大,可能烧毁LED
软件设置
- 步骤 1. 根据您的操作系统下载并安装最新版本的Arduino IDE
步骤 2. 启动Arduino应用程序
步骤 3. 将ESP32板包添加到您的Arduino IDE中
找到File > Preferences,并使用以下URL填充Additional Boards Manager URLs: https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
找到 Tools > Board > Boards Manager..., 在搜索框中输入关键字“esp32”,选择esp32的最新版本并安装。
- 步骤 4. 选择你的开发板和串口
开发板
找到Tools > Board > ESP32 Arduino并选择“XIAO_ESP32C3”。开发板的列表有点长,你需要滚动到底部才能到达它。
串口
切换到Tools > Port,选择连接的XIAO ESP32C3的串口名称。这可能是COM3或更高(COM1和COM2通常留给硬件串口)。
闪烁LED
- 步骤 1. 将下面的代码复制到Arduino IDE中
// define led according to pin diagram
int led = D10;
void setup() {
// initialize digital pin led as an output
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off
delay(1000); // wait for a second
}
- 步骤 2. 点击Upload按钮将代码上传到面板
上传后,你会看到连接的LED闪烁,每次闪烁之间有1秒的延迟。这意味着连接成功,现在您可以使用XIAO ESP32C3探索更多项目!
电池的使用
ESP32C3可以使用3.7V锂电池作为电源输入。您可以参考下面的图来了解连接方法
:::提醒 焊接时,请注意不要短路正负端子,烧坏电池和设备。 :::
电池使用说明:
请使用符合规格的合格电池。
使用电池的时候可以通过数据线连接到你的电脑设备上,放心,XIAO有内置的电路保护芯片,很安全。
当电池供电时,XIAO ESP32C3不会有任何LED亮起(除非您编写了特定的程序),请不要根据LED的状态来判断XIAO ESP32C3是否工作,请根据您的程序来合理地判断。
抱歉,我们目前没有办法通过软件帮助您查看剩余电量(因为没有更多可用的芯片引脚),您需要定期给电池充电或使用万用表查看电量。
检查电池电压
由于ESP32C3引脚数量的限制,工程师没有额外的引脚分配给电池进行电压测量,以确保XIAO ESP32C3具有与其他XIAO 系列相同的GPIOs数量。
但如果你更喜欢使用单独的引脚进行电池电压测量,你可以参考msfujino的天才操作。我们还要特别感谢msfujino为XIAO ESP32C3所分享的所有经验和努力。
基本工作思路是:将电池电压用200k除以1/2,连接到A0端口,以便监测电压。
数据表上说的是2500mV全量程AD转换,但芯片与芯片之间有很大的差异,实际上是±10%。我的芯片是2700mV的全尺寸。
幸运的是,每个芯片的校准校正值都写在保险丝区域,通过使用alalogReadMilliVolts()
函数,我可以读取校正的电压值,而无需做任何特殊操作
AD转换结果与万用表测得的电压一致,误差在5 mV左右,在实际使用中没有问题。
此外,特别是在通信过程中,会出现类似尖峰的错误,必须平均16次才能消除它们。
以下是测试电池电压的程序。
void setup() {
Serial.begin(115200);
pinMode(A0, INPUT); // ADC
}
void loop() {
uint32_t Vbatt = 0;
for(int i = 0; i < 16; i++) {
Vbatt = Vbatt + analogReadMilliVolts(A0); // ADC with correction
}
float Vbattf = 2 * Vbatt / 16 / 1000.0; // attenuation ratio 1/2, mV --> V
Serial.println(Vbattf, 3);
delay(1000);
}
:::提示 以上内容来自Seeed Studio论坛用户msfujino,原发于: https://forum.seeedstudio.com/t/battery-voltage-monitor-and-ad-conversion-for-xiao-esp32c/267535. 我们建议您在尝试测量电池电压之前,有良好的动手能力和更好的焊接技能,并小心危险的行为,如使电池短路。 :::
深度睡眠模式和唤醒
该XIAO ESP32C3设计支持深度睡眠模式和唤醒功能。对于这两个函数的使用,我们提供以下使用示例。
#define BUTTON_PIN_BITMASK 0x200000000 // 2^33 in hex
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
/*
Method to print the reason by which ESP32
has been awaken from sleep
*/
void print_wakeup_reason(){
esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
switch(wakeup_reason)
{
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1 : Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER : Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD : Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP : Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
default : Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n",wakeup_reason); break;
}
}
void setup(){
Serial.begin(115200);
delay(1000); //Take some time to open up the Serial Monitor
//Increment boot number and print it every reboot
++bootCount;
Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
//Print the wakeup reason for ESP32
print_wakeup_reason();
esp_deep_sleep_enable_gpio_wakeup(BIT(D1), ESP_GPIO_WAKEUP_GPIO_LOW);
//Go to sleep now
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
Serial.println("This will never be printed");
}
void loop(){
//This is not going to be called
}
如果您足够快,可以在XIAO进入深度睡眠之前打开串行监视器,那么您可以看到如下所示的消息输出。这意味着XIAO现在“睡着了”。
:::提示 进入深度睡眠模式后,XIAO的端口将消失,你需要唤醒它才能再次看到它的端口号! :::
在程序中,我们使用D1低电平来唤醒。这意味着我们可以将一个按钮连接到针D1,当我们按下按钮时,XIAO就会醒来。
:::提醒 目前XIAO ESP32C3只支持GPIO唤醒,支持唤醒的引脚只有D0~D3。这个程序可能无法在其他引脚上工作。 :::
常见问题解答
Q1:我的Arduino IDE在向板上传代码时卡住了
当开发板连接到你的电脑时,你可以首先尝试通过点击重置按钮来重置棋盘。如果这不起作用,按住BOOT按钮,同时按住BOOT按钮,将电路板连接到PC,然后释放它以进入bootloader模式。
Q2: 我的板子在Arduino IDE上没有显示为串行设备
遵循上面Q1的答案
Q3: 我想用工厂固件刷新引导程序
你可以简单地通过USB Type-C将电路板连接到PC,并使用ESP RF测试工具使用工厂固件刷新引导程序。
步骤 1. 按住BOOT按钮并将XIAO ESP32C3连接到PC以进入bootloader模式
步骤 2. 连接好后,松开开机按钮
步骤 3. 访问此页面并下载ESP RF测试工具和测试指南
- 步骤 4. 解压.zip,导航到
ESP_RF_Test_EN\ESP_RF_Test_EN\EspRFTestTool_v2.8_Manual
并打开EspRFTestTool_v2.8_Manual.exe
- 步骤 5. 选择ESP32C3作为芯片类型,你的COM端口,115200作为波特率,然后点击open
您将看到以下输出
步骤 6.选择Flash并单击Select Bin
步骤 7. 下载XIAO ESP32C3的工厂固件并选择
步骤 8. 最后点击Load Bin
当闪烁成功时,您将看到以下输出
MicroPython GitHub 存储库
资源
技术支持和产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在这里为您提供不同的支持,以确保您使用我们的产品的体验尽可能顺利。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的喜好和需求。