SenseCAP M4 FAQ
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
FAQ
ノードの平均的なFluxチェーン同期時間はどのくらいですか?
20GBのスナップショットファイルをダウンロードしてロードし、約1時間でチェーン同期を行い、最新のブロックに追いつきます。正確な同期時間はデバイスのネットワークに依存するため、デバイスが良好なネットワーク環境にあることを確認してください。
SenseCAP M4 SquareはNIMBUSおよびSTRATUSをサポートしていますか?
いいえ、SenseCAP M4 SquareはCUMULUSのみをサポートしています。NIMBUSが必要な場合はこちらをクリックしてください。
ポートが開いているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
SenseCAP M4 SquareはFluxが必要とするすべてのポートを開放しています。SenseCAP HotspotアプリはUPNP検出を提供します。UPNPステータスがONの場合、ポートは開いています。ステータスがOFFの場合は、ルーターのUPNPを確認してください。詳細については、Flux Node Network Setupをご覧ください。
M4には静的IPが必要ですか?また、同じ外部IPで複数のSenseCAP M4 Squaresを実行することは可能ですか?
外部IPが必要です。
1つのIPにつき最大8台のデバイスを実行可能です。また、ルーターがUPnPまたはポートフォワードをサポートしていることを確認してください。
ネットワーク帯域幅が要件を満たしているかどうかをテストするにはどうすればよいですか?
FluxとFluxトークンの違いは何ですか?
FluxトークンはFluxです。Fluxトークンは、ETH Flux、BSC Fluxなど、異なるブロックチェーン上で支払われるParallel Assetsです。これらはZelcore内のFusionアプリで請求可能です。右上の三点メニューから「Parallel Mining Claim」を選択してください。Fluxトークンの量が請求に必要な手数料を上回っている場合のみ、請求可能な金額が表示されます。
プロフェッショナルユーザーの場合、元のシステムを消去して他のシステムをインストールできますか?
これは推奨される操作ではありません。ただし、これはx86ベースのデバイスであり、任意のシステムを再インストールすることが可能です。ただし、実行する前に、自分が何をしているのかを十分に理解していることを確認してください。
ただし、標準システムを消去すると保証が無効になり、元のシステムに戻すのが困難になることを覚えておいてください。
電源プラグを自分で選ぶ必要がありますか?
M4 Squareには広範囲入力対応の電源アダプターが含まれており、US/AU/UK/EUプラグが付属しています。
外部アンテナが必要ですか?
Wi-Fiアンテナはデバイス内部にあります。SenseCAP M4 Square-Fluxnodeには外部アンテナは必要ありません。
1000Fluxをステークする必要がありますか?
はい、1000 Fluxはハードウェアに含まれていないため、自分でステークする必要があります。
M1をFluxNodeに変えることや、8GBのPiをFluxNodeに変換することはできますか?
現時点では、Raspi 8GBはFluxによってサポートされていますが、外部SSDが必要であり、安定性が保証されないため、安定した機器の運用に影響を与える可能性があります。