SenseCAP M2 データ専用 FAQ
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
FAQ
SenseCAP M2 はライトゲートウェイですか?
今回リリースされた SenseCAP M2 データ専用 LoRaWAN ゲートウェイは、Helium ネットワークのデータ専用タイプのゲートウェイです。
ライトホットスポットも登場しますか?
ライトゲートウェイは Helium によって正式にリリースされていません。ライトゲートウェイの開発状況については Helium の発表をフォローしてください。それは私たちのロードマップに含まれています。私たちのソーシャルメディアチャンネルをフォローして、さらなる更新情報を受け取るようにしてください。
SenseCAP はいつ Helium ライトゲートウェイをリリースしますか?
今回リリースされた SenseCAP M2 データ専用 LoRaWAN ゲートウェイは、Helium ネットワークのデータ専用タイプのゲートウェイです。ライトゲートウェイは Helium によって正式にリリースされていません。ライトゲートウェイの開発状況については Helium の発表をフォローしてください。ライトゲートウェイに関する更新があれば、公式チャンネルで発表しますので、ぜひ注目してください!
SenseCAP M1 と SenseCAP M2 データ専用の違いは何ですか?
SenseCAP M1 は Helium ネットワークをサポートする LoRaWAN ゲートウェイであり、PoC(カバレッジの証明)とデータ送信から報酬を得ることができます。一方、SenseCAP M2 データ専用は Helium LongFi ネットワークをサポートする LoRaWAN ゲートウェイであり、データ送信から報酬を得ることができます。データ専用バージョンでは PoC 報酬はサポートされていません。
SenseCAP M2 データ専用は SenseCAP M1 のように PoC から報酬を得ることができますか?
いいえ。SenseCAP M2 データ専用は LoRaWAN データを転送し、報酬を得ることができる LoRaWAN ゲートウェイです。PoC 報酬はサポートされていません。
SenseCAP は私の Helium ウォレットのパスワードをリセットできますか?
絶対にできません。12語のリカバリフレーズは、紛失した場合、誰にも回復することはできません。必ず覚えておくか、書き留めてください。「12語を失えば、すべてを失う」
SenseCAP は工場出荷時のリセットでホットスポットの登録解除を行えますか?
工場出荷時のリセットでは、ウォレットに登録されたホットスポットをログインせずに「登録解除」することはできません。これはブロックチェーンアプリケーションの最も基本的なセキュリティ保証です。
ホットスポットを他の人に譲渡したい場合は、Helium ホットスポットアプリと SenseCAP ホットスポットアプリでログインして操作する必要があります。
ホットスポットの報酬とステータスはどこで確認できますか?
ホットスポットの報酬やブロックチェーン活動は SenseCAP ホットスポットアプリまたは Helium Explorer (https://explorer.helium.com)) で確認できます。また、ホットスポットのステータスは SenseCAP Dashboard (https://status.sensecapmx.cloud/#/dashboard) で確認できます。
アンテナをアップグレードしてカバレッジを改善できますか?
RFデバイスを使用する際は、現地の法律と規制に従ってください。ハードウェアに関しては、同じ周波数のLoRaアンテナを使用できます。RP-SMAオスコネクタを備えたアンテナまたはケーブルを選択する必要があります。アンテナを変更した際は、アプリでアンテナ情報を更新してください。
SenseCAP M2 は PoE をサポートしていますか?
SenseCAP M2 は PoE(Power on Ethernet)をサポートしています。モデムやルーターが PoE をサポートしていない場合は、追加の PoE スイッチが必要です。PoE スイッチは 40V-57V DC 電源入力をサポートし、12-2A 出力を提供する必要があります。
ホットスポットのシリアル番号(S/N)はどこで確認できますか?
デバイスの下部にあるラベルやパッケージのラベルからデバイスの S/N を確認できます。新しいホットスポットを追加する際に、S/N と対応する Helium デバイス名を記録しておくことをお勧めします。
SenseCAP M2 のアンテナゲインはどれくらいですか?
3dBiです。3dBiの高性能アンテナを搭載した SenseCAP M2 は、マイル単位の LoRaWAN カバレッジと強力な信号を提供します。また、環境に応じて使用シナリオに合わせてアンテナをアップグレードすることも可能です。
SenseCAP M2 は PoE 機能を備えていますか?
はい。SenseCAP M2 は PoE 機能を備えています。ルーターやモデムが PoE を備えていない場合は、セットアップに追加の PoE インジェクターが必要です。
SenseCAP M2 のバージョンは何種類ありますか?
SenseCAP M2 は現在、FCC および CE 認証を取得した US915 および EU868 バージョンを提供しています。さらに、異なる国や地域向けに、より多くの周波数帯バージョンと対応する認証が近日中に提供される予定です。
SenseCAP M2 は屋内用ですか、それとも屋外用ですか?
SenseCAP M2 には屋内用と屋外用のバージョンがあり、屋内用の SenseCAP M1 および M2 を屋外用バージョンにアップグレードするために SenseCAP 屋外エンクロージャを選択できます。
SenseCAP は市場にある一般的なホットスポットに適合する防水屋外エンクロージャを開発しました。これにより、ゲートウェイを屋外に設置する可能性が広がり、より多様な LoRaWAN シナリオが実現可能になります。
AS923、AU915、IN865、その他の周波数は登場しますか?
はい。SenseCAP M2 は米国および欧州市場向けに FCC および CE 認証を取得した US915 および EU868 バージョンを提供しています。さらに、異なる国や地域向けに、より多くの周波数帯バージョンと対応する認証が提供される予定です。
すべての SenseCAP LoRaWAN ゲートウェイは Helium ホットスポットですか?
SenseCAP MX シリーズの SenseCAP M1 および M2 は Helium ネットワークをサポートしています。SenseCAP を検索すると、他にも SenseCAP という名前のゲートウェイが見つかるかもしれません。ただし、すべての SenseCAP ブランドのゲートウェイが Helium ホットスポットであるわけではないことに注意してください。
SenseCAP M2 はどの種類の SD カードを使用しますか?
SenseCAP M2 は SD カードを必要としません。