イメージベースのOTA(Over-the-Air)アップデートによるJetson Linuxの更新
このwikiでは、reComputer J3010を例として、イメージベースのOTA(Over-the-Air)アップデートを使用してJetson LinuxをJetPack5.1.3からJetPack6.0に更新する方法を説明します。
前提条件
- reComputer J4012/ J4011/ J3010 または J3011
- Ubuntu 20.04 ホストコンピュータ
- USB Type-C データ転送ケーブル
ここでは、デモンストレーションとしてreComputer classicシリーズを使用します。他のシリーズのreComputerでも、このチュートリアルに従ってOTAファームウェアアップグレードを実現できます。
1 JP5.1.3のシステムイメージを生成する
1.1 JP5.1.3 BSPの準備
まず、ホストPCでターミナルウィンドウを開き、以下のコマンドを実行してNVIDIA JetPack 5.1.3バージョンのBSPをダウンロードする必要があります。
cd <root_dir>
mkdir jp5 && cd jp5
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v5.0/release/jetson_linux_r35.5.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r35_release_v5.0/release/tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.5.0_aarch64.tbz2
<root_dir> はプロジェクトのルートディレクトリです。

1.2 JP5.1.3のシステムイメージをビルドする
ホストPCのターミナルウィンドウで以下のコマンドを実行して、5.1.3システムイメージをビルドします。
tar xf jetson_linux_r35.5.0_aarch64.tbz2
sudo tar xpf tegra_linux_sample-root-filesystem_r35.5.0_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh
sudo BOARDID=<BOARDID> BOARDSKU=<BOARDSKU> FAB=<FAB> BOARDREV=<BOARDREV> CHIP_SKU=<CHIP_SKU> ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external
| Jetson | BOARDID | BOARDSKU | FAB | BOARDREV | CHIP_SKU |
| Orin Nano 4G | 3767 | 0004 | 300 | N.2 | 00:00:00:D6 |
| Orin Nano 8G | 3767 | 0003 | 300 | N.2 | 00:00:00:D6 |
| Orin Nx 8G | 3767 | 0001 | 300 | M.3 | 00:00:00:D4 |
| Orin Nx 16G | 3767 | 0000 | 300 | G.3 | 00:00:00:D3 |
使用している特定のJetsonモジュールに基づいて、対応する変数を置き換えてください。reComputer J3010の場合:
sudo BOARDID=3767 BOARDSKU=0004 FAB=300 BOARDREV=N.2 CHIP_SKU=00:00:00:D6 ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external
:::
コンパイルが正常に完了すると、Linux_for_Tegraディレクトリにシステムイメージパッケージが生成されます。

1.3 JP5.1.3をデバイスにフラッシュする(オプション)
このファームウェアをJetsonデバイスでテストしたい場合は、このwikiを参照して、ファームウェアをJetsonデバイスにフラッシュできます。
sudo tar xpf mfi_jetson-orin-nano-devkit.tar.gz
cd mfi_jetson-orin-nano-devkit
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
2 JP6.0のOTAパッケージを生成する
2.1 BSPを準備する
ホストPCでターミナルウィンドウを開き、以下のコマンドを実行してNVIDIA Jetpack 6.0バージョンのBSPをダウンロードする必要があります。
cd <root_dir>
mkdir jp6 && cd jp6
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/jetson_linux_r36.3.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/tegra_linux_sample-root-filesystem_r36.3.0_aarch64.tbz2
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2

2.2 JP6のシステムイメージをビルドする
実行については1.2の手順を参照し、その中の変数を修正することに注意してください。
tar xf jetson_linux_r36.3.0_aarch64.tbz2
sudo tar xpf tegra_linux_sample-root-filesystem_r36.3.0_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs
cd Linux_for_Tegra
sudo ./apply_binaries.sh
sudo BOARDID=<BOARDID> BOARDSKU=<BOARDSKU> FAB=<FAB> BOARDREV=<BOARDREV> CHIP_SKU=<CHIP_SKU> ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_nvme.xml -p "-c bootloader/generic/cfg/flash_t234_qspi.xml --no-systemimg" --no-flash --massflash 5 --network usb0 jetson-orin-nano-devkit external

2.3 OTAペイロードパッケージの生成
ホストPCのターミナルウィンドウで以下のコマンドを実行します。
cd <root_dir>/jp6
tar xf ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
cd Linux_for_Tegra
sudo BASE_BSP=<root_dir>/jp5/Linux_for_Tegra ./tools/ota_tools/version_upgrade/l4t_generate_ota_package.sh --external-device nvme0n1 -S 80GiB jetson-orin-nano-devkit R35-5
コマンドが完了すると、Linux_for_Tegra/bootloader/jetson-orin-nano-devkit に ota_payload_package.tar.gz が生成されます。
3 デバイスでのOTAパッケージの適用
3.1 準備作業
生成されたOTAパッケージ(ota_payload_package.tar.gz)をJetsonデバイスにコピーし、Jetsonデバイスのターミナルウィンドウで以下のコマンドを実行します。
scp <...>/jp6/Linux_for_Tegra/bootloader/jetson-orin-nano-devkit/ota_payload_package.tar.gz ~
wget https://developer.nvidia.com/downloads/embedded/l4t/r36_release_v3.0/release/ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
sudo mkdir /ota
sudo mv ~/ota_payload_package.tar.gz /ota
tar xf ota_tools_R36.3.0_aarch64.tbz2
3.2 OTAの適用
cd ~/Linux_for_Tegra/tools/ota_tools/version_upgrade
sudo ./nv_ota_start.sh /ota/ota_payload_package.tar.gz
このコマンドが正常に完了した後、デバイスを再起動してください。
最終的に、デバイスは5.1.3から6.0へのアップグレードが正常に完了しました。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。