Skip to main content

Arch Max v1.1

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Arch Maxは、迅速なプロトタイピングのためのmbed対応開発ボードです。ARM Cortex-M4Fコアを搭載したSTM32F407VET6マイクロコントローラをベースにしており、168MHzで動作します。Serial Wire Debug(SWD)デバッグ、ドラッグ&ドロッププログラミング、USBシリアル通信を提供します。

バージョントラッカー

名前バージョン備考
Arch Max v1.0v1.0USBで5Vを供給できず、外部電源を接続する必要があります
Arch Max v1.1v1.1USBで5Vを供給できません

特徴

  • mbed対応
    • オンライン開発ツール(IDEを含む)
    • 完全で簡潔なC/C++ SDK
    • 豊富な例とチュートリアル
  • 高性能STM32F407VET6
    • 168MHzのFPUを備えたARM Cortex-M4 MCU
    • 512 KBのフラッシュメモリ、192 KBのRAM
  • オンボードプログラミングとデバッグ
    • ドラッグ&ドロッププログラミング
    • USBシリアル通信
    • GDB+ pyOCD/OpenOCD、KeilまたはIARを使用したSWDデバッグ
  • Arduinoフォームファクタ、多くのシールドと互換性あり
  • インターネット接続とデータ交換のためのイーサネットポート、USB、SDカードスロット内蔵

仕様

パラメータ/項目
動作電圧5V
マイクロコントローラSTM32F407VET6
フラッシュメモリ512KB
RAM192KB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
カメラインターフェース1
イーサネット1
ADCチャンネル8
I/Oピン40
デジタルI/O最大入力電圧5.0V
寸法90mm x 44mm

ハードウェア概要

使用方法

  1. こちらをクリックしてmbedにログインまたはサインアップします。
  2. mbed_blinkyプログラムをインポートします。
  3. 上部ツールバーのCompileアイコンをクリックしてプログラムをコンパイルし、コンパイルされたhexファイルをダウンロードします。
  4. ダウンロードしたbinファイルをmbedディスクにドラッグ&ドロップします。

main.cppを開いてプログラムを変更できます。例えば、以下のコードを使用してLEDを0.1秒ごとに点滅させることができます。

    #include "mbed.h"

DigitalOut led(LED1); // オンボードLEDはD13に接続されています

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

デバッグ

SWDデバッグを有効にするか、USB仮想シリアルを通じてデバッグメッセージを取得するには、mbedのドライバをインストールしてください。

ファームウェアの更新または復元

Arch Maxの最新ファームウェアバージョンは、2014年10月8日にビルドされたv0203です。ファームウェアのバージョンとビルド日を確認するには、mbedディスクのmbed.HTMファイルをテキストエディタで開いてください。

Arch Max用ファームウェアv0203 2014-10-08

  • Arch Maxのボタンを押し続けて電源を入れます。
  • CRP DISABLDディスクが表示されます。
    • Windowsの場合、上記のファームウェアでfirmware.binを置き換えます。
    • Linux/Macの場合、以下のコマンドを入力します:dd if={new_firmware.bin} of={firmware.bin} conv=notrunc

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...