Skip to main content

Bluetooth Bee v2.0

113050013

Bluetooth Beeは、既存のXbeeソケットと互換性があり、透明なワイヤレスシリアル接続のセットアップを目的とした、使いやすいBluetooth SPPモジュールです。

シリアルポートBluetoothモジュールは、完全に認定されたBluetooth V2.0+EDR(Enhanced Data Rate)3Mbps変調を備え、完全な2.4GHz無線トランシーバーとベースバンドを提供します。

このモジュールは、CMOS技術を使用したCSR Bluecore 04-External単一チップBluetoothシステムを採用しており、AFH(Adaptive Frequency Hopping Feature)を備えています。また、フットプリントが最小で、わずか12.7mm x 27mmという小型設計です。これにより、全体的な設計/開発サイクルを簡素化できることを期待しています。

特徴


note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

ハードウェアの特徴

  • 典型的な-80dBmの感度。

  • 最大+4dBmのRF送信出力。

  • 完全認定Bluetooth V2.0+EDR 3Mbps変調。

  • 低消費電力1.8V動作、1.8〜3.6V I/O。

  • PIO制御。

  • プログラム可能なボーレートを備えたUARTインターフェース。

  • 統合PCBアンテナ。

  • Bee互換ヘッダー。

ソフトウェアの特徴

  • デフォルトのボーレート: 38400、データビット: 8、ストップビット: 1、パリティ: なし、データ制御: あり。

  • サポートされるボーレート: 9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800。

  • CTSとRTSを使用してデータストリームを制御。

  • PIO0で上昇パルスが検出されると、デバイスが切断されます。

  • ステータス指示ポートPIO1: 低-切断、高-接続。

  • PIO10は赤色LEDに接続され、PIO11は緑色LEDに接続されています。マスターとスレーブがペアリングされると、赤と緑のLEDが2秒間隔で1回点滅し、切断されると緑のLEDのみが1秒間に2回点滅します。

  • デフォルトで電源投入時に最後に接続したデバイスに自動接続。

  • デフォルトで一致したデバイスの接続を許可。

  • デフォルトPINコード: 0000。

  • 接続範囲外で切断された場合、30分以内に自動再接続。

s
このモジュールの供給電圧は3.3Vです。これを超えるとデバイスが永久的に損傷する可能性があります。

c;;;

ハードウェアのインストール


UART Beeを介してPCにBluetoothを接続する

ArduinoにBluetoothを接続する

SeeedinoのハードウェアUARTはPCとのデバッグに使用されるため、D2とD3を選択してソフトウェアUARTをシミュレートし、Bluetoothと通信します。以下の画像のジャンパー設定を参照してください。

ソフトウェア説明書


規約

  • 工場出荷時のデフォルト設定:

    • 名前: HMSoft;

      • ボーレート: 9600, N, 8, 1;

      • PINコード: 1234;

      • バージョン送信。

  • ATコマンド形式:

    • 大文字のATコマンド形式。文字列形式で、他の記号(例: \r または \n)は含まない。

      • 誤ったコマンドには応答がありません。

ATコマンド(続き)

1. テストコマンド

送信 受信 パラメータ
AT OK なし

2. ボーレートのクエリ/設定

3. パリティビットのクエリ/設定

4. ストップビットのクエリ/設定

5. ボーレート、パリティビット、ストップビットのクエリ/設定

6. モジュール自己診断コマンド

8. モジュール温度クエリコマンド

10. PIO0機能(システムキー)のクエリ/設定

12. モジュールPIOピン出力状態のクエリ/設定

プログラムをダウンロードした後、2つのシリアルターミナルウィンドウを開きます。BluetoothのLEDが点滅し、数秒後に点滅が停止して点灯し続けます。これは、互いに接続されたことを示します。プログラムに従って、中央は周辺に継続的にメッセージを送信し、毎回フィードバックを受け取ります。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できるだけスムーズな体験をしていただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...