Grove - 差動アンプ v1.2
note
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
このGroveモジュールは、精密な差動入力増幅用に設計されています。センサーの差動信号をこのモジュールのオスピンを通じて入力すると、ArduinoはGroveインターフェースから正確に増幅された出力を受け取ることができます。ゲインスケールファクターは選択可能で、基板上のスイッチを使用して35倍または1085倍の増幅を得ることができます。
特徴
- 高精度な増幅
- 選択可能なスケールファクター
- Arduinoで簡単に読み取れる
tip
Groveモジュールの詳細については、[Grove System](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Grove_System/)をご参照ください。
用途
- データ収集
- バッテリー駆動システム
- 圧力および温度ブリッジアンプ
- 汎用計測
仕様
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
動作電圧 | 2.7 | 5.0 | 5.5 | VDC | ||
入力電圧 | 0.1 | \\ | (Vcc-0.8)/ゲイン | mV | ||
出力電圧 | 0 | \\ | Vcc-0.80 | mV | ||
ゲイン | 35を選択 | / | 35 | / | / | |
1085を選択 | / | 1085 | / |
対応プラットフォーム
Arduino | Raspberry Pi | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
caution
上記でサポートされているとされるプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
使用方法
1. センサーの選択
アンプはmAスケールの信号をAスケールに変換できます。使用する前に、センサーの出力範囲がmAスケールであることを確認してください。例えば、重量センサーがその一例です。
2. コネクタの改造
重量センサーをアンプのオスピンに接続するには、センサーのワイヤーにメスコネクタをはんだ付けする必要があります。
3. ハードウェアの接続
以下の図のように、重量センサーをアンプに接続します。
4. 測定
以下のデモコードをArduino IDEにコピーしてアップロードします。
void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("start");
}
void loop()
{
int i;
int value;
float V,Vo;
float Sum=0;
for(i=0;i<10;i++)
{
value=analogRead(4);
V=value*5.00/1023;
Sum+=V;
delay(10);
}
Vo=Sum/10;
Serial.print("出力スコア:");
Serial.println(Vo);
delay(1000);
}
シリアルモニターを通じて増幅された信号を確認できます。入力信号の値については、VIN+とVIN-間の電圧差をマルチメーターで測定する必要があります。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。