Grove - LED マトリックス ドライバ v1.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
Grove - LED マトリックス ドライバ v1.0 は、さまざまなグラフィック機能を備えた UART (シリアル) 対応のドットマトリックス LED ドライバです。この製品は 32×64 LED マトリックスのみをサポートします。この製品は Grove 互換の UART インターフェースを備えており、LED ドライバハードウェアの複雑さを抽象化した簡単で豊富な API を提供します。プロジェクトで異なる機能を実装するには、これらの API をコード内で呼び出すだけです。
各ドット(つまりピクセル)はデュアルカラー LED をサポートしています。合計で 3 色(赤(基本色)、緑(基本色)、および黄(混合色))を生成できます。すべての LED の入力電流は一度に設定できます。
この Grove モジュールは、各 LED の入力電流を個別に変更することはできません。
特徴
- Grove 互換で使いやすい
- 高度に抽象化された完全な API
- デュアルカラー LED ピクセルをサポート。合計 3 色(3 色目は 2 つの基本色の混合色)
- インターフェース:UART(Arduino の SoftSerial)
Grove モジュールの詳細については、[Grove System](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Grove_System/) を参照してください。
仕様
パラメータ | 値 |
---|---|
動作電圧(V) | 3.3–5 ボルト |
動作電流(mA) | 最大:28–50 mA |
出力電圧(マトリックスドライバから) | 3.3 ボルト |
サポートされるシンボル/グラフィック機能 | ドット、直線、円、文字、文字列、数字、絵文字、画像(これらのシンボルはコード内で API を直接呼び出すことで表示可能) |
サポートされる LED マトリックスサイズ | 32(行)×64(列) |
各 LED マトリックスドットでサポートされる色 | デュアル LED(緑と赤)および混合色(黄)、各 LED マトリックスドットで 1 つの LED のみ使用可能 |
LED マトリックス用コネクタ | DBSTAR_HUB 08A |
Grove ポート用プロトコル | UART |
動作温度 | -40–80 ℃ |
寸法 | 46.5×44 mm |
重量 | 9 g(モジュール)、12.5 g(単一パッケージ全体) |
対応プラットフォーム
Arduino | Raspberry Pi | |||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
上記でサポートされていると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォーム用のソフトウェアライブラリ/デモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
ハードウェア概要
- Grove ソケット:この製品をメインコントロールボードに接続します。
- LED マトリックスポート(DBSTAR_HUB 08A):LED マトリックスを接続します。このようなコネクタが見つからない場合は、ジャンパーワイヤーを代替として使用できます。
パッケージ内容(主要部品)
部品名 | 数量 |
---|---|
Grove - LED Matrix Driver v1.0 | 1 個 |
Grove ケーブル | 1 本 |
はじめに
それでは、このモジュールを使った基本的な例を実行してみましょう。
Arduino を使用する場合
必要な材料
- Grove - LED Matrix Driver v1.0 × 1
- 32×64 LED マトリックス(マトリックスドットに赤と緑の LED があるもの。単色 LED マトリックスでも可)× 1
- 電源ライン(リボン型)× 1
- LED マトリックス用の入力電圧を調整する 5 ボルト(出力)アダプター × 1
- 8 ピン(メス)リボンケーブル × 1
- Arduino UNO(他の Arduino モデルでも可)× 1
- Grove ケーブル × 1
- Grove - Base Shield × 1
接続
以下のようにすべての部品を接続してください:
コーディング作業
より多くのデモスケッチは https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LED_Matrix_Driver で見つけることができ、開発用ライブラリは https://github.com/Seeed-Studio/Grove_LED_Matrix_Driver にあります。
- 典型的なデモコードです。Codebender を使用してメインコントロールボードにコードをアップロードできます。
- コードをダウンロードしてアップロードします。Arduino スケッチのアップロード方法がわからない場合は、Windows ユーザーは https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows、Mac ユーザーは https://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX を参照してください。以下のような結果が確認できます。
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際に、できる限りスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。