Skip to main content

プロジェクト 2 - デジタル入力 v1.0b

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

このプロジェクトの目的は、ボタングローブとチルトスイッチグローブを使用して、2つの形式のデジタル入力をデモンストレーションすることです。ボタンを押すとLEDが点灯し、チルトスイッチを作動させるとLEDが点灯します。

配線方法:

  1. LEDモジュールをD1/D2デジタルI/Oジャックに接続します(プロジェクト1と同様)。

  2. ArduinoのピンD1はGroveのSIGコネクタを介してLEDに電力を供給し、ArduinoのピンD2はLED GroveのNCコネクタに接続します。

  3. チルトスイッチグローブをD5/D6デジタルI/Oジャックに接続します。

  4. チルトスイッチグローブのSIGコネクタは、ArduinoのD5デジタル入力に高または低の信号を送信します。

  5. ボタンモジュールをD7/D8入力ジャック(2列目)に接続します。

  6. ボタングローブはSIGコネクタを使用して、ArduinoのD7デジタル入力に信号を送信します。

次のArduinoスケッチをアップロードしてください:

// プロジェクト 2 - デジタル入力
//

void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
}

void loop()
{

if (digitalRead(5)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1, LOW);
}

if (digitalRead(7)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(1, LOW);
}

}

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...