ReSpeaker Mic Array v2.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
ReSpeaker Mic Array v2.0は、オリジナルのReSpeaker Mic Array v1.0のアップグレード版です。この改良版は、以前使用されていたXVSM-2000よりもはるかに高性能なXMOSのXVF-3000をベースにしています。この新しいチップセットには、多くの音声認識アルゴリズムが含まれており、パフォーマンスを向上させます。このマイクアレイは、オリジナルのReSpeaker Coreの上に直接スタック(接続)することができ、音声インタラクションのパフォーマンスを大幅に向上させます。また、このバージョンではマイクも改良されており、4つのマイクのみで第1世代のマイクアレイよりも大幅な性能向上を実現しています。
ReSpeaker Mic Array v2.0は、USB Audio Class 1.0(UAC 1.0)を直接サポートしています。Windows、macOS、Linuxを含むすべての主要なオペレーティングシステムがUAC 1.0と互換性があり、ReSpeaker Coreを使用せずにサウンドカードとして機能することができます。また、これらのシステム上でDoA、BF、AECなどの音声アルゴリズムを保持します。
ReSpeaker Mic Array v2.0は、既存の製品や将来の製品に音声インターフェースを追加したいと考えている方にとって優れたソリューションです。また、より高度な音声インターフェース評価へのエントリーポイントとしても適しています。このボードは、リクエストに応じてカスタマイズの柔軟性を提供します。
ReSpeaker Mic Array v2.0には、音声アルゴリズムを含むファームウェアバージョンと、生の音声データ用のファームウェアバージョンの2種類が用意されています。
バージョン
製品バージョン | 変更点 | リリース日 |
---|---|---|
ReSpeaker Mic Array v1.0 | 初期リリース | 2016年8月15日 |
ReSpeaker Mic Array v2.0 | XVSM-2000がEOLとなり、MCUをXVF-3000に変更、マイクを7個から4個に削減。 | 2018年1月25日 |
特徴
- 遠距離音声キャプチャ
- USB Audio Class 1.0(UAC 1.0)対応
- 4つのマイクアレイ
- 12個のプログラム可能なRGB LEDインジケーター
- 音声アルゴリズムと機能
- 音声活動検出(Voice Activity Detection)
- 到来方向検出(Direction of Arrival)
- ビームフォーミング(Beamforming)
- ノイズ抑制(Noise Suppression)
- 残響除去(De-reverberation)
- 音響エコーキャンセレーション(Acoustic Echo Cancellation)
仕様
- XMOS製 XVF-3000
- 高性能デジタルマイク4基
- 遠距離音声キャプチャ対応
- 音声アルゴリズムをオンチップで実行
- 12個のプログラム可能なRGB LEDインジケーター
- マイク: ST MP34DT01TR-M
- 感度: -26 dBFS (全指向性)
- 音響過負荷点: 120 dBSPL
- SNR: 61 dB
- 電源: Micro USBまたは拡張ヘッダーからの5V DC
- 寸法: 直径70mm
- 3.5mmオーディオジャック出力ソケット
- 消費電力: LEDオン時5V, 180mA、LEDオフ時5V, 170mA
- 最大サンプルレート: 16kHz
ハードウェア概要
① XMOS XVF-3000: 高度なDSPアルゴリズムを統合しており、これには音響エコーキャンセレーション(AEC)、ビームフォーミング、残響除去、ノイズ抑制、ゲイン制御が含まれます。
② デジタルマイク: MP34DT01-Mは、超小型で低消費電力の全指向性デジタルMEMSマイクで、容量性センシング要素とICインターフェースを備えています。
③ RGB LED: 三色のRGB LED。
④ USBポート: マイクアレイに電力を供給し、制御します。
⑤ 3.5mmヘッドフォンジャック: オーディオ出力用。アクティブスピーカーまたはヘッドフォンをこのポートに接続できます。
⑥ WM8960: WM8960は、クラスDスピーカードライバーを備えた低消費電力ステレオコーデックで、8Ω負荷に対して1W/チャンネルを提供します。
システム図
ピンマップ
寸法
アプリケーション
- USB音声キャプチャ
- スマートスピーカー
- インテリジェント音声アシスタントシステム
- 音声レコーダー
- 音声会議システム
- 会議用通信機器
- 音声対話ロボット
- 車載音声アシスタント
- その他の音声インターフェースシナリオ
はじめに
ReSpeaker Mic Array v2.0は、Windows、Mac、Linuxシステム、Androidに対応しています。以下のスクリプトはPython2.7でテストされています。
Androidの場合、emteria.OS(Android 7.1)をRaspberryでテストしました。Mic Array v2.0をRaspberry PiのUSBポートに接続し、ReSpeaker Mic Array v2.0をオーディオデバイスとして選択します。以下はオーディオ録音画面です。
以下はオーディオ再生画面です。スピーカーをReSpeaker Mic Array v2.0の3.5mmオーディオジャックに接続し、録音した音声を再生します。
ファームウェアの更新
ファームウェアは2種類あります。1つは1チャンネルデータを含み、もう1つは6チャンネルデータ(工場出荷時のファームウェア)を含みます。以下はその違いを示す表です。
ファームウェア | チャンネル数 | 備考 |
---|---|---|
1_channel_firmware.bin | 1 | ASR用に処理されたオーディオ |
6_channels_firmware.bin | 6 | チャンネル0: ASR用に処理されたオーディオ チャンネル1: マイク1の生データ チャンネル2: マイク2の生データ チャンネル3: マイク3の生データ チャンネル4: マイク4の生データ チャンネル5: 再生データの統合 |
Linuxの場合: Mic ArrayはUSB DFUをサポートしています。USB経由でファームウェアを更新するために、Pythonスクリプトdfu.py
を開発しました。
sudo apt-get update
sudo pip install pyusb click
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
sudo python dfu.py --download 6_channels_firmware.bin # 6チャンネルバージョン
# 1チャンネルを使用したい場合は、以下のコマンドを使用してください:
sudo python dfu.py --download 1_channel_firmware.bin
以下はファームウェアダウンロード結果です。
Windows/Macの場合: Windows/MacおよびLinux仮想マシンを使用してファームウェアを更新することは推奨しません。
開封後のデモ
以下は6チャンネルファームウェアを使用した音響エコーキャンセレーションの例です。
- ステップ1. USBケーブルをPCに接続し、オーディオジャックをスピーカーに接続します。
- ステップ2. PC側でMic Array v2.0を出力デバイスとして選択します。
- ステップ3. Audacityを起動して録音を開始します。
- ステップ4. まずPC側で音楽を再生し、その後話します。
- ステップ5. 以下のようにAudacity画面が表示されます。各チャンネルのオーディオを聞くにはSoloをクリックしてください。
チャンネル0オーディオ(アルゴリズムで処理済み):
チャンネル1オーディオ(マイク1の生データ):
チャンネル5オーディオ(再生データ):
以下は提供された内容の日本語翻訳です:
ここにDOAとAECに関するビデオがあります。
DFUおよびLED制御ドライバーのインストール
- Windows: オーディオ録音と再生はデフォルトで正常に動作します。WindowsでLEDやDSPパラメータを制御するには、libusb-win32ドライバーが必要です。便利なツール - Zadigを使用して、
SEEED DFU
とSEEED Control
の両方にlibusb-win32ドライバーをインストールします(ReSpeaker Mic ArrayはWindowsデバイスマネージャーに2つのデバイスとして表示されます)。
必ずlibusb-win32を選択してください。WinUSBやlibusbKを選択しないでください。
- MAC: ドライバーは不要です。
- Linux: ドライバーは不要です。
チューニング
Linux/Mac/Windowsの場合: 組み込みアルゴリズムのいくつかのパラメータを設定できます。
- パラメータの完全なリストを取得するには、FAQを参照してください。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
python tuning.py -p
- 例#1、自動ゲイン制御(AGC)をオフにすることができます:
python tuning.py AGCONOFF 0
- 例#2、DOA角度を確認することができます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
LEDの制御
ReSpeaker Mic Array V2のLEDはUSBを介して制御できます。このUSBデバイスにはベンダー固有のクラスインターフェイスがあり、USBコントロール転送を通じてデータを送信できます。pyusb Pythonライブラリを参考にして、usb_pixel_ring Pythonライブラリを作成しました。
LED制御コマンドはpyusbのusb.core.Device.ctrl_transfer()によって送信されます。そのパラメータは以下の通りです:
ctrl_transfer(usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE, 0, command, 0x1C, data, TIMEOUT)
以下はusb_pixel_ring APIです。
コマンド | データ | API | 備考 |
---|---|---|---|
0 | [0] | pixel_ring.trace() | トレースモード、LEDはVADとDOAに応じて変化します |
1 | [red, green, blue, 0] | pixel_ring.mono() | モノモード、すべてのRGB LEDを単一の色に設定します。例:赤(0xFF0000)、緑(0x00FF00)、青(0x0000FF) |
2 | [0] | pixel_ring.listen() | リスンモード、トレースモードに似ていますが、LEDをオフにしません |
3 | [0] | pixel_ring.speak() | 待機モード |
4 | [0] | pixel_ring.think() | スピークモード |
5 | [0] | pixel_ring.spin() | スピンモード |
6 | [r, g, b, 0] * 12 | pixel_ring.custimize() | カスタムモード、各LEDを独自の色に設定します |
0x20 | [brightness] | pixel_ring.set_brightness() | 明るさを設定、範囲:0x00~0x1F |
0x21 | [r1, g1, b1, 0, r2, g2, b2, 0] | pixel_ring.set_color_palette() | カラーパレットを設定、例:pixel_ring.set_color_palette(0xff0000, 0x00ff00)をpixel_ring.think()と一緒に使用 |
0x22 | [vad_led] | pixel_ring.set_vad_led() | 中央LEDを設定:0 - オフ、1 - オン、その他 - VADに依存 |
0x23 | [volume] | pixel_ring.set_volume() | 音量を表示、範囲:0 ~ 12 |
0x24 | [pattern] | pixel_ring.change_pattern() | パターンを設定、0 - Google Homeパターン、その他 - Echoパターン |
Linuxの場合: 以下はLEDを制御する例です。以下のコマンドを実行してデモを動かしてください。
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring
sudo python setup.py install
sudo python examples/usb_mic_array.py
以下はusb_mic_array.pyのコードです。
import time
from pixel_ring import pixel_ring
if __name__ == '__main__':
pixel_ring.change_pattern('echo')
while True:
try:
pixel_ring.wakeup()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.speak()
time.sleep(6)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
time.sleep(1)
Windows/Macの場合: 以下はLEDを制御する例です。
- ステップ1. pixel_ringをダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/pixel_ring.git
cd pixel_ring/pixel_ring
- ステップ2. 以下のコードを含むled_control.pyを作成し、'python led_control.py'を実行します。
from usb_pixel_ring_v2 import PixelRing
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
print dev
if dev:
pixel_ring = PixelRing(dev)
while True:
try:
pixel_ring.wakeup(180)
time.sleep(3)
pixel_ring.listen()
time.sleep(3)
pixel_ring.think()
time.sleep(3)
pixel_ring.set_volume(8)
time.sleep(3)
pixel_ring.off()
time.sleep(3)
except KeyboardInterrupt:
break
pixel_ring.off()
画面に「None」と表示された場合は、libusb-win32 ドライバーを再インストールしてください。
DOA (到来方向)
Windows/Mac/Linux 用: DOA を確認するための例を以下に示します。緑色の LED が音声方向のインジケーターです。角度についてはハードウェア概要を参照してください。
- ステップ 1. usb_4_mic_array をダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- ステップ 2. usb_4_mic_array フォルダ内に以下のコードを含む DOA.py を作成し、'python DOA.py' を実行します。
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.direction
while True:
try:
print Mic_tuning.direction
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- ステップ 3. 以下のように DOA が表示されます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python doa.py
184
183
175
105
104
104
103
VAD (音声活動検出)
Windows/Mac/Linux 用: VAD を確認するための例を以下に示します。赤色の LED が VAD のインジケーターです。
- ステップ 1. usb_4_mic_array をダウンロードします。
git clone https://github.com/respeaker/usb_4_mic_array.git
cd usb_4_mic_array
- ステップ 2. usb_4_mic_array フォルダ内に以下のコードを含む VAD.py を作成し、'python VAD.py' を実行します。
from tuning import Tuning
import usb.core
import usb.util
import time
dev = usb.core.find(idVendor=0x2886, idProduct=0x0018)
#print dev
if dev:
Mic_tuning = Tuning(dev)
print Mic_tuning.is_voice()
while True:
try:
print Mic_tuning.is_voice()
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
break
- ステップ 3. 以下のように VAD が表示されます。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python VAD.py
0
0
0
1
0
1
0
VAD のしきい値については、GAMMAVAD_SR を使用して設定することもできます。詳細は Tuning を参照してください。
音声の抽出
USB を介して音声を抽出するために PyAudio Python ライブラリ を使用します。
Linux 用: 以下のコマンドを使用して音声を録音または再生できます。
arecord -D plughw:1,0 -f cd test.wav # 録音、まず arecord -l を使用してカードとハードウェアを確認してください
aplay -D plughw:1,0 -f cd test.wav # 再生、まず aplay -l を使用してカードとハードウェアを確認してください
arecord -D plughw:1,0 -f cd |aplay -D plughw:1,0 -f cd # 録音と再生を同時に行う
Python スクリプトを使用して音声を抽出することもできます。
- ステップ 1. 以下のスクリプトを実行して Mic Array のデバイスインデックス番号を取得します。
sudo pip install pyaudio
cd ~
nano get_index.py
- ステップ 2. 以下のコードをコピーして get_index.py に貼り付けます。
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
info = p.get_host_api_info_by_index(0)
numdevices = info.get('deviceCount')
for i in range(0, numdevices):
if (p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('maxInputChannels')) > 0:
print "Input Device id ", i, " - ", p.get_device_info_by_host_api_device_index(0, i).get('name')
ステップ 3.
Ctrl
+X
を押して終了し、Y を押して保存します。ステップ 4. 'sudo python get_index.py' を実行すると、以下のようにデバイス ID が表示されます。
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0): USB Audio (hw:1,0)
- ステップ 5.
RESPEAKER_INDEX = 2
をインデックス番号に変更します。Python スクリプト record.py を実行して音声を録音します。
import pyaudio
import wave
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # ファームウェアに基づいて変更、1_channel_firmware.bin は 1、6_channels_firmware.bin は 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# getDeviceInfo.py を実行してインデックスを取得
RESPEAKER_INDEX = 2 # 入力デバイス ID を参照
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 5
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
frames.append(data)
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(RESPEAKER_CHANNELS)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
- ステップ 6. 6 チャンネルからチャンネル 0 のデータを抽出したい場合は、以下のコードを使用します。他のチャンネル X を抽出する場合は、[0::6] を [X::6] に変更してください。
import pyaudio
import wave
import numpy as np
RESPEAKER_RATE = 16000
RESPEAKER_CHANNELS = 6 # ファームウェアに基づいて変更、1_channel_firmware.bin は 1、6_channels_firmware.bin は 6
RESPEAKER_WIDTH = 2
# getDeviceInfo.py を実行してインデックスを取得
RESPEAKER_INDEX = 3 # 入力デバイス ID を参照
CHUNK = 1024
RECORD_SECONDS = 3
WAVE_OUTPUT_FILENAME = "output.wav"
p = pyaudio.PyAudio()
stream = p.open(
rate=RESPEAKER_RATE,
format=p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH),
channels=RESPEAKER_CHANNELS,
input=True,
input_device_index=RESPEAKER_INDEX,)
print("* recording")
frames = []
for i in range(0, int(RESPEAKER_RATE / CHUNK * RECORD_SECONDS)):
data = stream.read(CHUNK)
# 6 チャンネルからチャンネル 0 のデータを抽出、チャンネル 1 を抽出したい場合は [1::6] に変更
a = np.fromstring(data,dtype=np.int16)[0::6]
frames.append(a.tostring())
print("* done recording")
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(WAVE_OUTPUT_FILENAME, 'wb')
wf.setnchannels(1)
wf.setsampwidth(p.get_sample_size(p.get_format_from_width(RESPEAKER_WIDTH)))
wf.setframerate(RESPEAKER_RATE)
wf.writeframes(b''.join(frames))
wf.close()
Windowsの場合:
- ステップ1. 以下のコマンドを実行してpyaudioをインストールします。
pip install pyaudio
- ステップ2. get_index.py を使用してデバイスインデックスを取得します。
C:\Users\XXX\Desktop>python get_index.py
Input Device id 0 - Microsoft Sound Mapper - Input
Input Device id 1 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
Input Device id 2 - Internal Microphone (Conexant I)
- ステップ3. record.py のデバイスインデックスとチャンネルを変更し、音声を抽出します。
C:\Users\XXX\Desktop>python record.py
* recording
* done recording
「Error: %1 is not a valid Win32 application.」というエラーが表示された場合は、PythonのWin32バージョンをインストールしてください。
Macの場合:
- ステップ1. 以下のコマンドを実行してpyaudioをインストールします。
pip install pyaudio
- ステップ2. get_index.py を使用してデバイスインデックスを取得します。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python get_index.py
Input Device id 0 - Built-in Microphone
Input Device id 2 - ReSpeaker 4 Mic Array (UAC1.0)
- ステップ3. record.py のデバイスインデックスとチャンネルを変更し、音声を抽出します。
MacBook-Air:Desktop XXX$ python record.py
2018-03-24 14:53:02.400 Python[2360:16629] 14:53:02.399 WARNING: 140: This application, or a library it uses, is using the deprecated Carbon Component Manager for hosting Audio Units. Support for this will be removed in a future release. Also, this makes the host incompatible with version 3 audio units. Please transition to the API's in AudioComponent.h.
* recording
* done recording
リアルタイム音源定位と追跡
ODAS は、Open embeddeD Audition Systemの略です。このライブラリは、音源の定位、追跡、分離、ポストフィルタリングを実行するために設計されています。これを使って楽しみましょう。
Linuxの場合:
- ステップ1. ODASを取得してビルドします。
sudo apt-get install libfftw3-dev libconfig-dev libasound2-dev libgconf-2-4
sudo apt-get install cmake
git clone https://github.com/introlab/odas.git
mkdir odas/build
cd odas/build
cmake ..
make
- ステップ2. ODAS Studio を取得して開きます。
sudo apt install nodejs
sudo apt install npm
git clone https://github.com/introlab/odas_web
cd odas_web
npm install
npm start
ステップ3. odascoreは odas/bin/odaslive にあり、設定ファイルは odas.cfg です。
ステップ4. 4チャンネルの生オーディオデータを含む6_channels_firmware.binでマイクアレイをアップグレードします。
Windows/Macの場合: ODAS を参照してください。
FAQ
Q1: 内蔵アルゴリズムのパラメータ
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ python tuning.py -p
name type max min r/w info
-------------------------------
AECFREEZEONOFF int 1 0 rw Adaptive Echo Canceler updates inhibit.
0 = 適応有効
1 = 適応停止、フィルタのみ
AECNORM float 16 0.25 rw AECフィルタ係数のノルムの制限
AECPATHCHANGE int 1 0 ro AECパス変更検出。
0 = 検出なし
1 = 検出あり
AECSILENCELEVEL float 1 1e-09 rw AECの信号検出閾値 [-inf .. 0] dBov (デフォルト: -80dBov = 10log10(1x10-8))
AECSILENCEMODE int 1 0 ro AEC遠端無音検出ステータス。
0 = 信号検出
1 = 無音検出
AGCDESIREDLEVEL float 0.99 1e-08 rw 出力信号の目標電力レベル。
[−inf .. 0] dBov (デフォルト: −23dBov = 10log10(0.005))
AGCGAIN float 1000 1 rw 現在のAGCゲイン係数。
[0 .. 60] dB (デフォルト: 0.0dB = 20log10(1.0))
AGCMAXGAIN float 1000 1 rw 最大AGCゲイン係数。
[0 .. 60] dB (デフォルト: 30dB = 20log10(31.6))
AGCONOFF int 1 0 rw 自動ゲイン制御。
0 = OFF
1 = ON
AGCTIME float 1 0.1 rw ランプアップ/ダウンの時間定数(秒)。
CNIONOFF int 1 0 rw コンフォートノイズ挿入。
0 = OFF
1 = ON
DOAANGLE int 359 0 ro DOA角度。現在の値。方向はビルド構成に依存。
ECHOONOFF int 1 0 rw エコー抑制。
0 = OFF
1 = ON
FREEZEONOFF int 1 0 rw 適応ビームフォーマーの更新。
0 = 適応有効
1 = 適応停止、フィルタのみ
FSBPATHCHANGE int 1 0 ro FSBパス変更検出。
0 = 検出なし
1 = 検出あり
FSBUPDATED int 1 0 ro FSB更新決定。
0 = 更新なし
1 = 更新あり
GAMMAVAD_SR float 1000 0 rw 音声活動検出の閾値を設定。
[−inf .. 60] dB (デフォルト: 3.5dB 20log10(1.5))
GAMMA_E float 3 0 rw エコー(直接および初期成分)の過剰減衰係数。最小..最大減衰
GAMMA_ENL float 5 0 rw 非線形エコーの過剰減衰係数。最小..最大減衰
GAMMA_ETAIL float 3 0 rw エコー(尾部成分)の過剰減衰係数。最小..最大減衰
GAMMA_NN float 3 0 rw 非定常ノイズの過剰減衰係数。最小..最大減衰
GAMMA_NN_SR float 3 0 rw ASR用非定常ノイズの過剰減衰係数。
[0.0 .. 3.0] (デフォルト: 1.1)
GAMMA_NS float 3 0 rw 定常ノイズの過剰減衰係数。最小..最大減衰
GAMMA_NS_SR float 3 0 rw ASR用定常ノイズの過剰減衰係数。
[0.0 .. 3.0] (デフォルト: 1.0)
HPFONOFF int 3 0 rw マイク信号のハイパスフィルタ。
0 = OFF
1 = ON - 70 Hzカットオフ
2 = ON - 125 Hzカットオフ
3 = ON - 180 Hzカットオフ
MIN_NN float 1 0 rw 非定常ノイズ抑制のゲインフロア。
[−inf .. 0] dB (デフォルト: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NN_SR float 1 0 rw ASR用非定常ノイズ抑制のゲインフロア。
[−inf .. 0] dB (デフォルト: −10dB = 20log10(0.3))
MIN_NS float 1 0 rw 定常ノイズ抑制のゲインフロア。
[−inf .. 0] dB (デフォルト: −16dB = 20log10(0.15))
MIN_NS_SR float 1 0 rw ASR用定常ノイズ抑制のゲインフロア。
[−inf .. 0] dB (デフォルト: −16dB = 20log10(0.15))
NLAEC_MODE int 2 0 rw 非線形AECトレーニングモード。
0 = OFF
1 = ON - フェーズ1
2 = ON - フェーズ2
NLATTENONOFF int 1 0 rw 非線形エコー減衰。
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF int 1 0 rw 非定常ノイズ抑制。
0 = OFF
1 = ON
NONSTATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw ASR用非定常ノイズ抑制。
0 = OFF
1 = ON
RT60 float 0.9 0.25 ro 現在のRT60推定値(秒)
RT60ONOFF int 1 0 rw AES用RT60推定。0 = OFF 1 = ON
SPEECHDETECTED int 1 0 ro 音声検出ステータス。
0 = 検出なし
1 = 検出あり
STATNOISEONOFF int 1 0 rw 定常ノイズ抑制。
0 = OFF
1 = ON
STATNOISEONOFF_SR int 1 0 rw ASR用定常ノイズ抑制。
0 = OFF
1 = ON
TRANSIENTONOFF int 1 0 rw 瞬間エコー抑制。
0 = OFF
1 = ON
VOICEACTIVITY int 1 0 ro VAD音声活動ステータス。
0 = 活動なし
1 = 活動あり
Q2: ImportError: No module named usb.core
A2: sudo pip install pyusb
を実行して pyusb をインストールしてください。
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
Traceback (most recent call last):
File "tuning.py", line 5, in <module>
import usb.core
ImportError: No module named usb.core
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo pip install pyusb
Collecting pyusb
Downloading pyusb-1.0.2.tar.gz (54kB)
100% |████████████████████████████████| 61kB 101kB/s
Building wheels for collected packages: pyusb
Running setup.py bdist_wheel for pyusb ... done
Stored in directory: /root/.cache/pip/wheels/8b/7f/fe/baf08bc0dac02ba17f3c9120f5dd1cf74aec4c54463bc85cf9
Successfully built pyusb
Installing collected packages: pyusb
Successfully installed pyusb-1.0.2
pi@raspberrypi:~/usb_4_mic_array $ sudo python tuning.py DOAANGLE
DOAANGLE: 180
Q3: Raspberry Alexa アプリケーションの例はありますか?
A3: はい、Mic Array v2.0 を Raspberry の USB ポートに接続し、Raspberry Pi Quick Start Guide with Script に従って Alexa と音声対話を行うことができます。
Q4: Mic Array v2.0 を ROS システムで使用する例はありますか?
A4: はい、Yuki さんが共有してくださった ReSpeaker Mic Array v2 を ROS (Robot Operating System) ミドルウェアと統合するパッケージ をご利用いただけます。
Q5: 3.5mm オーディオポートを USB ポートと同時に信号を受信できるようにする方法は?
A5: 新しいファームウェア をダウンロードし、ファームウェアの更新方法 に従って XMOS を書き込んでください。
リソース
- [PDF] ReSpeaker MicArray v2.0 回路図
- [PDF] ReSpeaker MicArray v2.0 製品概要
- [PDF] ReSpeaker MicArray v2.0 3Dモデル
- [SKP] ReSpeaker MicArray v2.0 3Dモデル
- [STP] ReSpeaker MicArray v2.0 3Dモデル
- [PDF] XVF3000 製品概要
- [PDF] XVF3000 データシート
- [Github] ReSpeaker Mic Array v2 を ROS (Robot Operating System) ミドルウェアと統合
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をご利用いただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズや好みに応じたコミュニケーションチャネルをご用意しています。