Skip to main content

Wifi Bee v2.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Wifi Bee v2.0は、Wifi Bee v1.0のアップデート版です。SPIインターフェースを使用するトランシーバーモジュールMRF24WB0MAを、UARTインターフェースを使用するRN-171に置き換えました。Wifi Bee v2.0モジュールは、802.11 b/gラジオ、32ビットプロセッサ、TCP/IPスタック、リアルタイムクロック、暗号化アクセラレータ、電源管理ユニット、アナログセンサーインターフェースを統合しています。このモジュールはBeeソケットに直接差し込み、UARTポートを使用して通信できます。また、ATコマンドを使用して高度な設定を行い、独自の要件に対応することも可能です。

仕様


  • 任意のBeeソケットと互換性あり

  • ホストインターフェース:UART

  • 送信出力:0dBmから12dBm

  • 周波数:2402~2480 MHz

  • チャンネル:0~13

  • 統合されたTCP/IPプロトコルスタック

  • オンボード多層チップアンテナ

デモンストレーション


このセクションでは、Wifi Beeを使用してWebサーバーを作成するサンプルアプリケーションを紹介します。以下の手順に従って動作させてみましょう! 注意:このモジュールを設定するには、モジュールと通信できるアダプターまたはXbeeシールドが必要です。その後、他のモジュールに差し込んで使用できます。

ハードウェアのインストール

必要なハードウェアは以下の通りです。

Wifi BeeをアダプターのBeeソケットに差し込み、Mini USBケーブルを使用してアダプターをコンピューターに接続します。Wifi Beeがネットワークに接続されていない場合、ASSOCインジケーターは点滅状態になります。

Wifi Beeの設定

Wifi Beeを設定するには、シリアルモニターが必要です。そのため、Wifi Beeを設定する前にシリアルツールを準備してください。この場合、一般的なSSCOM3.2を選択します。

  • 1) 正しいシリアルポートを選択し、「Open Com」ボタンをクリックします。上記のように、ボーレートを9600に設定します。

  • 2) 「SendNew」を選択せず、ATコマンド$$$をWifi Beeに送信すると、「CMD」と返信され、正しく設定モードに入ったことを示します。

  • 3) 設定モードに入った後、「SendNew」を選択し、ATコマンドset u b 9600を送信してボーレートを9600に設定します。もちろん、38400に設定することも可能です。

  • 4) show netと入力すると、現在のネットワーク設定が表示されます。

  • 5) scanと入力して、周囲のWifiネットワークのリストを表示します。

  • 6) ATコマンドset wlan join 1を送信すると、シリアルポートが「ADK」と返信し、Wifi Beeが自動制御モードに入ったことを示します。

  • 7) ルーターのSSIDに接続するには、次のように入力します(例:join Seeed-STU):

set wlan ssid ルーターのSSID

set wlan pass ルーターのパスワード

save

reboot

モニターが現在のIPアドレスと開いているポートを返信します。例えば、Wifi BeeのIPアドレスが192.168.0.28で、ポートが2000であることが簡単に確認できます。

  • 8) Webブラウザを使用して "http://ip:port" にアクセスします(例:"http://192.168.0.28:2000" )。モニターはWebブラウザからのHTTPリクエストを受信しますが、Wifi Beeが何も返信しないため、Webブラウザは何も受信しません。

詳細なコマンドについては、リソース部分のWifly Command Referenceをご覧ください。

TCPサーバーとWifi Beeの接続

ここではTCPUDPbgを選択し、TCPクライアントとして動作させ、Wifi Beeにコマンドを送信します。

  • 1)TCPUDPbgをダウンロードして実行します。「CreatConnection」をクリックすると、次の画面が表示されます:

  • 2)TCPタイプを選択した後、Wifi BeeのIPアドレスとポートを入力し、「Create」をクリックします。

  • 3)左サイドバーの「Connect」ボタンをクリックします。これで、TCPUDPbgでシミュレートされたTCPクライアントを介してWifi Beeにコマンドを送信できます。また、TCPUDPbgはシリアルモニターから送信された文字列も受信します!

バージョントラッカー


改訂版説明リリース日
Wifi Bee v1.0SPIインターフェースを持つMRF24WB0MAトランシーバーモジュールを使用し、Atmega328pを搭載2011年12月13日
Wifi Bee v2.0MRF24WB0MAをRN-171に置き換え、Atmega328pチップを廃止2013年11月11日

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...