Grove - Gesture V1.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Grove - Gesture のセンサーは PAJ7620U2 で、ジェスチャー認識機能を一般的な I2C インターフェースと統合した単一チップです。このセンサーは9種類の基本的なジェスチャーを認識でき、これらのジェスチャー情報は I2C バスを介して簡単にアクセスできます。
用途: Gesture を入力デバイスとして使用し、他の Grove モジュール、コンピュータ、携帯電話、スマートカー、ロボットなどを手の簡単なスワイプで制御できます。
特徴
- 内蔵の近接検出機能
- 様々なメインボードに対応: Arduino UNO/Seeeduino/Arduino Mega2560
- 9種類の基本ジェスチャー
- 上
- 下
- 左
- 右
- 前
- 後ろ
- 時計回り
- 反時計回り
- ウェーブ
Grove モジュールの詳細については [Grove System](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Grove_System/) を参照してください。
仕様
仕様名 | 値 |
---|---|
センサー | PAJ7620U2 |
電源供給 | 5V |
周囲光耐性 | < 100k Lux |
通常モードでのジェスチャー速度 | 60°/s ~ 600°/s |
ゲームモードでのジェスチャー速度 | 60°/s ~ 1200°/s |
インターフェースタイプ IICインターフェース | 最大 400 kbit/s |
動作温度 | -40°C ~ +85°C |
寸法 | 20 * 20mm |
検出範囲 | 5-10cm |
I2C アドレス | 0x73 |
複数の I2C デバイスを使用したい場合は、[Software I2C](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Arduino_Software_I2C_user_guide/) を参照してください。
はじめに
Arduino で遊ぶ
ハードウェア
- ステップ 1. 以下のものを準備してください:
Seeeduino V4.2 | ベースシールド | Grove-Gesture v1.0 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
- ステップ 2. Grove-Gesture_v1.0 を Grove-Base Shield の I2C ポートに接続します。
- ステップ 3. Grove - Base Shield を Seeeduino に差し込みます。
- ステップ 4. USB ケーブルを使用して Seeeduino を PC に接続します。
Grove Base Shield がない場合は、以下のように Grove-Gesture v1.0 を Seeeduino に直接接続することもできます。
Seeeduino | Grove-Gesture v1.0 |
---|---|
5V | VCC |
GND | GND |
SDA | SDA |
SCL | SCL |
INT:ジェスチャー検出割り込みフラグマスク。ジャンパーワイヤーを使用して INT パッドを Arduino のデジタル 2 に接続できます。
以下の画像は Grove - Gesture を Base Shield の I2C ポートに差し込む方法を示しています。
次に Base Shield を Seeeduino に差し込みます。
ソフトウェア
- ステップ 1. ライブラリ を Github からダウンロードします。
- ステップ 2. ライブラリのインストール方法 を参照して Arduino 用ライブラリをインストールします。
- ステップ 3. コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法 を確認してください。
- ステップ 4. Arduino IDE を起動し、上下デモを試してみましょう。
- ステップ 5. 以下のコードをコピーして Arduino IDE に貼り付けます。
/*
以下の簡単なデモでは、非常に簡単なアプリケーションを示します: 上に動かすと赤い LED が点灯し、それ以外の場合は赤い LED が消灯します。
*/
#include <Wire.h>
#include "paj7620.h"
void setup()
{
paj7620Init();
}
void loop()
{
uint8_t data = 0; // ジェスチャー結果を読み取るために Bank_0_Reg_0x43/0x44 を読み取ります。
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data); // 異なるジェスチャーが検出されると、変数 'data' は paj7620ReadReg(0x43, 1, &data) によって異なる値に設定されます。
if (data == GES_UP_FLAG) // 上のジェスチャーが検出されると、変数 'data' は GES_UP_FLAG に設定されます。
digitalWrite(4, HIGH); // LED を点灯させます (HIGH は電圧レベルです)
if (data == GES_DOWN_FLAG) // 下のジェスチャーが検出されると、変数 'data' は GES_DOWN_FLAG に設定されます。
digitalWrite(4, LOW); // 電圧を LOW にして LED を消灯させます
}
- ステップ 6. ボードマネージャで Seeeduino V4 を選択し、COM ポートを選択します。
- ステップ 7. アップロードをクリックし、Gesture センサーの上で手を上下に動かします。以下のように LED が点灯したり消灯したりするのが見えます。
- ステップ 8. File->Example->Grove_Gesture->paj7620_9gestures を選択して9種類のジェスチャーを試してみましょう。その後、ボードマネージャで Seeeduino v4 を選択し、正しい COM ポートを選択します。
#include <Wire.h>
#include "paj7620.h"
/*
注意: Forward/Backward ジェスチャーを認識したい場合、ジェスチャーの反応時間は GES_ENTRY_TIME(0.8秒) 未満でなければなりません。
実際の状況に応じて反応時間を調整することもできます。
*/
#define GES_REACTION_TIME 500 // 実際の状況に応じて反応時間を調整できます。
#define GES_ENTRY_TIME 800 // Forward/Backward ジェスチャーを認識したい場合、ジェスチャーの反応時間は GES_ENTRY_TIME(0.8秒) 未満でなければなりません。
#define GES_QUIT_TIME 1000
void setup()
{
uint8_t error = 0;
Serial.begin(9600);
Serial.println("\nPAJ7620U2 テストデモ: 9種類のジェスチャーを認識します。");
error = paj7620Init(); // Paj7620 レジスタを初期化します
if (error)
{
Serial.print("初期化エラー, コード:");
Serial.println(error);
}
else
{
Serial.println("初期化成功");
}
Serial.println("ジェスチャーを入力してください:\n");
}
void loop()
{
uint8_t data = 0, data1 = 0, error;
error = paj7620ReadReg(0x43, 1, &data); // ジェスチャー結果を読み取るために Bank_0_Reg_0x43/0x44 を読み取ります。
if (!error)
{
switch (data) // 異なるジェスチャーが検出されると、変数 'data' は paj7620ReadReg(0x43, 1, &data) によって異なる値に設定されます。
{
case GES_RIGHT_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("前");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("後ろ");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("右");
}
break;
case GES_LEFT_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("前");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("後ろ");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("左");
}
break;
case GES_UP_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("前");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("後ろ");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("上");
}
break;
case GES_DOWN_FLAG:
delay(GES_ENTRY_TIME);
paj7620ReadReg(0x43, 1, &data);
if(data == GES_FORWARD_FLAG)
{
Serial.println("前");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else if(data == GES_BACKWARD_FLAG)
{
Serial.println("後ろ");
delay(GES_QUIT_TIME);
}
else
{
Serial.println("下");
}
break;
case GES_FORWARD_FLAG:
Serial.println("前");
delay(GES_QUIT_TIME);
break;
case GES_BACKWARD_FLAG:
Serial.println("後ろ");
delay(GES_QUIT_TIME);
break;
case GES_CLOCKWISE_FLAG:
Serial.println("時計回り");
break;
case GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
Serial.println("反時計回り");
break;
default:
paj7620ReadReg(0x44, 1, &data1);
if (data1 == GES_WAVE_FLAG)
{
Serial.println("ウェーブ");
}
break;
}
}
delay(100);
}
- ステップ 9. アップロードをクリックし、シリアルモニターポートを開きます。
- ステップ 10. この例では、9つのジェスチャーを認識し、結果を出力できます。認識可能なジェスチャーには、上に移動、下に移動、左に移動、右に移動、前進、後退、時計回りの円、反時計回りの円、そして波があります。試してみて、以下のようにCOMポートの出力を確認してください。
PAJ7620U2 TEST DEMO: Recognize 9 gestures.
INIT SENSOR...
Addr0 =20, Addr1 =76
wake-up finish.
Set up gaming mode.
Paj7620 initialize register finished.
INIT OK
Please input your gestures:
Left
Left
Up
Right
Up
Up
Down
Up
Down
Down
Up
Right
Left
前進/後退ジェスチャーを認識したい場合、ジェスチャーの反応時間はGES_ENTRY_TIME(0.8秒)未満である必要があります。また、実際の状況に応じて反応時間を調整することもできます。
Codecraftで遊ぶ
ハードウェア
ステップ 1. Grove - GestureをI2Cポートに接続し、Grove - Red LEDをBase ShieldのD4ポートに接続します。
ステップ 2. Base ShieldをSeeeduino/Arduinoに差し込みます。
ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduino/ArduinoをPCに接続します。
ソフトウェア
ステップ 1. Codecraftを開き、Arduinoサポートを追加し、メインプロシージャを作業エリアにドラッグします。
Codecraftを初めて使用する場合は、[CodecraftをArduinoで使用するためのガイド](https://wiki.seeedstudio.com/ja/Guide_for_Codecraft_using_Arduino/)も参照してください。
ステップ 2. 以下の画像のようにブロックをドラッグするか、このページの最後でダウンロードできるcdcファイルを開きます。
プログラムをArduino/Seeeduinoにアップロードします。
コードのアップロードが完了すると、上向きのジェスチャーを行うとLEDが点灯し、下向きのジェスチャーを行うとLEDが消灯します。
Raspberry Piで遊ぶ(Grove Base Hat for Raspberry Piを使用)
ハードウェア
- ステップ 1. このプロジェクトで使用するもの:
Raspberry pi | Grove Base Hat for RasPi | Grove - Gesture Sensor |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
- ステップ 2. Grove Base HatをRaspberryに差し込みます。
- ステップ 3. ジェスチャーセンサーをBase HatのI^2^Cポートに接続します。
- ステップ 4. USBケーブルを使用してRaspberry PiをPCに接続します。
ソフトウェア
- ステップ 1. ソフトウェア設定に従って開発環境を構成します。
- ステップ 2. grove.pyライブラリをクローンしてソースファイルをダウンロードします。
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
- ステップ 3. 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
cd grove.py/grove
python3 grove_gesture_sensor.py
以下はgrove_gesture_sensor.pyのコードです。
import time,sys
import RPi.GPIO as GPIO
from grove.i2c import Bus
# 使用するバスはRaspberry Piのバージョンに合わせて選択
rev = GPIO.RPI_REVISION
if rev == 2 or rev == 3:
bus = Bus(1)
else:
bus = Bus(0)
class gesture:
# ジェスチャーセンサーのレジスタと変数
GES_REACTION_TIME =.500 # 実際の状況に応じて反応時間を調整できます。
GES_ENTRY_TIME =.800 # 前進/後退ジェスチャーを認識したい場合、ジェスチャーの反応時間はGES_ENTRY_TIME(0.8秒)未満である必要があります。
GES_QUIT_TIME =1.000
BANK0 = 0
BANK1 = 1
PAJ7620_ADDR_BASE =0x00
# レジスタバンク選択
PAJ7620_REGITER_BANK_SEL =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0xEF) #W
# デバイスID
PAJ7620_ID =0x73
# レジスタバンク0
PAJ7620_ADDR_SUSPEND_CMD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x3) #W
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_MASK_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x41) #RW
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_MASK_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x42) #RW
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_FLAG_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x43) #R
PAJ7620_ADDR_GES_PS_DET_FLAG_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x44) #R
PAJ7620_ADDR_STATE_INDICATOR =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x45) #R
PAJ7620_ADDR_PS_HIGH_THRESHOLD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x69) #RW
PAJ7620_ADDR_PS_LOW_THRESHOLD =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6A) #RW
PAJ7620_ADDR_PS_APPROACH_STATE =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6B) #R
PAJ7620_ADDR_PS_RAW_DATA =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6C) #R
# レジスタバンク1
PAJ7620_ADDR_PS_GAIN =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x44) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S1_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x67) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S1_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x68) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S2_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x69) #RW
PAJ7620_ADDR_IDLE_S2_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6A) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S1_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6B) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S1_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6C) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S2_STEP_0 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6D) #RW
PAJ7620_ADDR_OP_TO_S2_STEP_1 =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x6E) #RW
PAJ7620_ADDR_OPERATION_ENABLE =(PAJ7620_ADDR_BASE + 0x72) #RW
# PAJ7620_REGITER_BANK_SEL
PAJ7620_BANK0=0
PAJ7620_BANK1=1
# PAJ7620_ADDR_SUSPEND_CMD
PAJ7620_I2C_WAKEUP =1
PAJ7620_I2C_SUSPEND =0
# PAJ7620_ADDR_OPERATION_ENABLE
PAJ7620_ENABLE=1
PAJ7620_DISABLE=0
# ADC, 削除
REG_ADDR_RESULT = 0x00
REG_ADDR_ALERT = 0x01
REG_ADDR_CONFIG = 0x02
REG_ADDR_LIMITL = 0x03
REG_ADDR_LIMITH = 0x04
REG_ADDR_HYST = 0x05
REG_ADDR_CONVL = 0x06
REG_ADDR_CONVH = 0x07
GES_RIGHT_FLAG =1<<0
GES_LEFT_FLAG =1<<1
GES_UP_FLAG =1<<2
GES_DOWN_FLAG =1<<3
GES_FORWARD_FLAG =1<<4
GES_BACKWARD_FLAG =1<<5
GES_CLOCKWISE_FLAG =1<<6
GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG =1<<7
GES_WAVE_FLAG =1<<0
# ジェスチャー出力
FORWARD = 1
BACKWARD = 2
RIGHT = 3
LEFT = 4
UP = 5
DOWN = 6
CLOCKWISE = 7
ANTI_CLOCKWISE = 8
WAVE = 9
# 初期レジスタ状態
initRegisterArray=( [0xEF,0x00],
[0x32,0x29],
[0x33,0x01],
[0x34,0x00],
[0x35,0x01],
[0x36,0x00],
[0x37,0x07],
[0x38,0x17],
[0x39,0x06],
[0x3A,0x12],
[0x3F,0x00],
[0x40,0x02],
[0x41,0xFF],
[0x42,0x01],
[0x46,0x2D],
[0x47,0x0F],
[0x48,0x3C],
[0x49,0x00],
[0x4A,0x1E],
[0x4B,0x00],
[0x4C,0x20],
[0x4D,0x00],
[0x4E,0x1A],
[0x4F,0x14],
[0x50,0x00],
[0x51,0x10],
[0x52,0x00],
[0x5C,0x02],
[0x5D,0x00],
[0x5E,0x10],
[0x5F,0x3F],
[0x60,0x27],
[0x61,0x28],
[0x62,0x00],
[0x63,0x03],
[0x64,0xF7],
[0x65,0x03],
[0x66,0xD9],
[0x67,0x03],
[0x68,0x01],
[0x69,0xC8],
[0x6A,0x40],
[0x6D,0x04],
[0x6E,0x00],
[0x6F,0x00],
[0x70,0x80],
[0x71,0x00],
[0x72,0x00],
[0x73,0x00],
[0x74,0xF0],
[0x75,0x00],
[0x80,0x42],
[0x81,0x44],
[0x82,0x04],
[0x83,0x20],
[0x84,0x20],
[0x85,0x00],
[0x86,0x10],
[0x87,0x00],
[0x88,0x05],
[0x89,0x18],
[0x8A,0x10],
[0x8B,0x01],
[0x8C,0x37],
[0x8D,0x00],
[0x8E,0xF0],
[0x8F,0x81],
[0x90,0x06],
[0x91,0x06],
[0x92,0x1E],
[0x93,0x0D],
[0x94,0x0A],
[0x95,0x0A],
[0x96,0x0C],
[0x97,0x05],
[0x98,0x0A],
[0x99,0x41],
[0x9A,0x14],
[0x9B,0x0A],
[0x9C,0x3F],
[0x9D,0x33],
[0x9E,0xAE],
[0x9F,0xF9],
[0xA0,0x48],
[0xA1,0x13],
[0xA2,0x10],
[0xA3,0x08],
[0xA4,0x30],
[0xA5,0x19],
[0xA6,0x10],
[0xA7,0x08],
[0xA8,0x24],
[0xA9,0x04],
[0xAA,0x1E],
[0xAB,0x1E],
[0xCC,0x19],
[0xCD,0x0B],
[0xCE,0x13],
[0xCF,0x64],
[0xD0,0x21],
[0xD1,0x0F],
[0xD2,0x88],
[0xE0,0x01],
[0xE1,0x04],
[0xE2,0x41],
[0xE3,0xD6],
[0xE4,0x00],
[0xE5,0x0C],
[0xE6,0x0A],
[0xE7,0x00],
[0xE8,0x00],
[0xE9,0x00],
[0xEE,0x07],
[0xEF,0x01],
[0x00,0x1E],
[0x01,0x1E],
[0x02,0x0F],
[0x03,0x10],
[0x04,0x02],
[0x05,0x00],
[0x06,0xB0],
[0x07,0x04],
[0x08,0x0D],
[0x09,0x0E],
[0x0A,0x9C],
[0x0B,0x04],
[0x0C,0x05],
[0x0D,0x0F],
[0x0E,0x02],
[0x0F,0x12],
[0x10,0x02],
[0x11,0x02],
[0x12,0x00],
[0x13,0x01],
[0x14,0x05],
[0x15,0x07],
[0x16,0x05],
[0x17,0x07],
[0x18,0x01],
[0x19,0x04],
[0x1A,0x05],
[0x1B,0x0C],
[0x1C,0x2A],
[0x1D,0x01],
[0x1E,0x00],
[0x21,0x00],
[0x22,0x00],
[0x23,0x00],
[0x25,0x01],
[0x26,0x00],
[0x27,0x39],
[0x28,0x7F],
[0x29,0x08],
[0x30,0x03],
[0x31,0x00],
[0x32,0x1A],
[0x33,0x1A],
[0x34,0x07],
[0x35,0x07],
[0x36,0x01],
[0x37,0xFF],
[0x38,0x36],
[0x39,0x07],
[0x3A,0x00],
[0x3E,0xFF],
[0x3F,0x00],
[0x40,0x77],
[0x41,0x40],
[0x42,0x00],
[0x43,0x30],
[0x44,0xA0],
[0x45,0x5C],
[0x46,0x00],
[0x47,0x00],
[0x48,0x58],
[0x4A,0x1E],
[0x4B,0x1E],
[0x4C,0x00],
[0x4D,0x00],
[0x4E,0xA0],
[0x4F,0x80],
[0x50,0x00],
[0x51,0x00],
[0x52,0x00],
[0x53,0x00],
[0x54,0x00],
[0x57,0x80],
[0x59,0x10],
[0x5A,0x08],
[0x5B,0x94],
[0x5C,0xE8],
[0x5D,0x08],
[0x5E,0x3D],
[0x5F,0x99],
[0x60,0x45],
[0x61,0x40],
[0x63,0x2D],
[0x64,0x02],
[0x65,0x96],
[0x66,0x00],
[0x67,0x97],
[0x68,0x01],
[0x69,0xCD],
[0x6A,0x01],
[0x6B,0xB0],
[0x6C,0x04],
[0x6D,0x2C],
[0x6E,0x01],
[0x6F,0x32],
[0x71,0x00],
[0x72,0x01],
[0x73,0x35],
[0x74,0x00],
[0x75,0x33],
[0x76,0x31],
[0x77,0x01],
[0x7C,0x84],
[0x7D,0x03],
[0x7E,0x01])
# デバッグメッセージを有効化
debug=0
# センサーの初期化
def init(self):
time.sleep(.001)
self.paj7620SelectBank(self.BANK0)
self.paj7620SelectBank(self.BANK0)
data0 = self.paj7620ReadReg(0, 1)[0]
data1 = self.paj7620ReadReg(1, 1)[0]
if self.debug:
print("data0:",data0,"data1:",data1)
if data0 != 0x20 :#or data1 <> 0x76:
print("Error with sensor")
#return 0xff
if data0 == 0x20:
print("wake-up finish.")
for i in range(len(self.initRegisterArray)):
self.paj7620WriteReg(self.initRegisterArray[i][0],self.initRegisterArray[i][1])
self.paj7620SelectBank(self.BANK0)
print("Paj7620 initialize register finished.")
# ジェスチャーセンサーのレジスタにバイトを書き込む
def paj7620WriteReg(self,addr,cmd):
bus.write_word_data(self.PAJ7620_ID, addr, cmd)
# ジェスチャーセンサーのレジスタバンクを選択
def paj7620SelectBank(self,bank):
if bank==self.BANK0:
self.paj7620WriteReg(self.PAJ7620_REGITER_BANK_SEL, self.PAJ7620_BANK0)
# ジェスチャーセンサーからアドレス"addr"から始まる長さ"qty"のバイトブロックを読み取る
def paj7620ReadReg(self,addr,qty):
return bus.read_i2c_block_data(self.PAJ7620_ID, addr,qty)
# ジェスチャーセンサーの値を出力
def print_gesture(self):
data=self.paj7620ReadReg(0x43,1)[0]
if data==self.GES_RIGHT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Right")
elif data==self.GES_LEFT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Left")
elif data==self.GES_UP_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Up")
elif data==self.GES_DOWN_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
print("Down")
elif data==self.GES_FORWARD_FLAG:
print("Forward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data==self.GES_BACKWARD_FLAG:
print("Backward")
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data==self.GES_CLOCKWISE_FLAG:
print("Clockwise")
elif data==self.GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
print("anti-clockwise")
else:
data1=self.paj7620ReadReg(0x44, 1)[0]
if (data1 == self.GES_WAVE_FLAG):
print("wave")
# プログラムで使用できるジェスチャーセンサーからの値を返す
# 0:なし
# 1:前進
# 2:後退
# 3:右
# 4:左
# 5:上
# 6:下
# 7:時計回り
# 8:反時計回り
# 9:波
def return_gesture(self):
data=self.paj7620ReadReg(0x43,1)[0]
if data==self.GES_RIGHT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 3
elif data==self.GES_LEFT_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 4
elif data==self.GES_UP_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 5
elif data==self.GES_DOWN_FLAG:
time.sleep(self.GES_ENTRY_TIME)
data=self.paj7620ReadReg(0x43, 1)[0]
if data == self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data == self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
else:
return 6
elif data==self.GES_FORWARD_FLAG:
return 1
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data==self.GES_BACKWARD_FLAG:
return 2
time.sleep(self.GES_QUIT_TIME)
elif data==self.GES_CLOCKWISE_FLAG:
return 7
elif data==self.GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG:
return 8
else:
data1=self.paj7620ReadReg(0x44, 1)[0]
if (data1 == self.GES_WAVE_FLAG):
return 9
return 0
if __name__ == "__main__":
g=gesture()
g.init()
while True:
g.print_gesture()
time.sleep(.1)
# print g.return_gesture()
# time.sleep(.1)
すべてが正常に動作すれば、以下の結果が表示されるはずです。
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python3 grove_gesture_sensor.py
wake-up finish.
Paj7620 initialize register finished.
左
前
左
後ろ
右
上
下
このプログラムを終了するには、++ctrl+c++ を押すだけです。
GroveモジュールのI2CアドレスをスキャンするためにI2Cツールを使用すると、2つ以上のアドレスが見つかる場合があります。0x04は*Raspberry Pi用Grove Base Hat*のアドレスです。
Raspberry Piで遊ぶ (GrovePi_Plusを使用)
ハードウェア
- ステップ 1. 以下のアイテムを準備してください:
Raspberry pi | GrovePi_Plus | Grove-Gesture_v1.0 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
今すぐ購入 | 今すぐ購入 | 今すぐ購入 |
- ステップ 2. GrovePi_PlusをRaspberryに接続します。
- ステップ 3. Grove-Gesture_v1.0をGrovePi_PlusのI2Cポートに接続します。
- ステップ 4. USBケーブルを使用してRaspberryをPCに接続します。
ソフトウェア
- ステップ 1. ソフトウェアの設定に従って開発環境を構築します。
- ステップ 2. Githubリポジトリをクローンします。
cd ~
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
- ステップ 3. 以下のコマンドを実行してセンサーを使用します。
cd ~/GrovePi/Software/Python/grove_gesture_sensor
python3 gesture_value.py
以下はgesture_value.pyのコードです。
#!/usr/bin/env python
#
# GrovePi Example for using the Grove - Gesture Sensor v1.0(https://www.seeedstudio.com/depot/Grove-Gesture-p-2463.html)
#
# この例では、ユーザーがセンサーの上で動作を行った際に値を返します。
#
# GrovePiはRaspberry PiとGroveセンサーを接続します。GrovePiの詳細はこちらをご覧ください:http://www.dexterindustries.com/GrovePi
#
# この例について質問がありますか?フォーラムで質問してください:http://forum.dexterindustries.com/c/grovepi
#
'''
## ライセンス
MITライセンス (MIT)
Raspberry Pi用GrovePi: GroveセンサーをRaspberry Piに接続するためのオープンプラットフォーム。
Copyright (C) 2017 Dexter Industries
本ソフトウェアおよび関連文書ファイル(以下「ソフトウェア」)のコピーを取得した者に対し、以下の条件に従い、ソフトウェアを制限なく使用、コピー、変更、公開、配布、サブライセンス、または販売する権利を許可します。
上記の著作権表示およびこの許可表示は、ソフトウェアのすべてのコピーまたは重要な部分に含まれるものとします。
本ソフトウェアは「現状のまま」提供され、明示的または黙示的な保証はありません。商品性、特定目的への適合性、および非侵害性の保証を含みますが、これらに限定されません。いかなる場合も、著者または著作権者は、契約、不法行為、またはその他の行為に起因する請求、損害、またはその他の責任について責任を負いません。
'''
import grove_gesture_sensor
import time
g=grove_gesture_sensor.gesture()
g.init()
while True:
gest=g.return_gesture()
# ジェスチャーを一致させる
if gest==g.FORWARD:
print("前")
elif gest==g.BACKWARD:
print("後ろ")
elif gest==g.RIGHT:
print("右")
elif gest==g.LEFT:
print("左")
elif gest==g.UP:
print("上")
elif gest==g.DOWN:
print("下")
elif gest==g.CLOCKWISE:
print("時計回り")
elif gest==g.ANTI_CLOCKWISE:
print("反時計回り")
elif gest==g.WAVE:
print("波")
elif gest==0:
print("-")
else:
print("エラー")
time.sleep(.1)
- ステップ 4. 以下は画面出力です。
pi@raspberrypi:~/Dexter/GrovePi/Software/Python/grove_gesture_sensor $ python3 gesture_value.py
wake-up finish.
Paj7620 initialize register finished.
-
-
下
-
-
左
-
-
-
-
上
-
-
-
-
右
-
-
上
-
-
時計回り
-
-
時計回り
参考資料
ジェスチャーのレジスタデータを以下の表に定義します。
ジェスチャー | レジスタデータ | レジスタアドレス | 検出された場合 | 検出されない場合 |
---|---|---|---|---|
上 | data==GES_UP_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
下 | data==GES_DOWN_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
左 | data==GES_LEFT_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
右 | data==GES_RIGHT_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
前 | data==GES_FORWARD_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
後ろ | data==GES_BACKWARD_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
時計回り | data==GES_CLOCKWISE_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
反時計回り | data==GES_COUNT_CLOCKWISE_FLAG | 0x43 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
波 | data==GES_WAVE_FLAG | 0x44 | ジェスチャー検出 | ジェスチャー未検出 |
回路図オンラインビューア
リソース
- [ZIP] Grove - Gesture_v1.0 sch pcb.zip
- [データシート] PAJ7620U2_Datasheet_V0.8_20140611.pdf
- [データシート] PAJ7620U2_DS_v1.5_05012022_Confidential.pdf
- [ライブラリ] Library Grove - Guesture
- [Codecraft] CDC File
プロジェクト
Seeed x.factoryでのアップサイクリングワークショップ [エピソード1]: 先週末、コミュニティから20人のメーカー、デザイナー、エンジニアがx.factoryに集まり、素晴らしいアップサイクリングハッキングワークショップを開催しました。(私自身もお気に入りのワークショップとして挙げています!)
Jesty - ジェスチャーでPCを操作: ジェスチャーセンサーを使用してPCを操作し、各ジェスチャーにキーやマウスクリックを関連付けます。
PHPoC - 手のジェスチャーでパン・チルトを操作: 手のジェスチャーを使ってロボットを操作する興味深い方法。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。