Skip to main content

Lipo Rider V1.1

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

お気に入りの電子キットをグリーンエネルギーで駆動しましょう!Lipo Riderボードを使用すれば、ソーラーエネルギーを利用してお気に入りの5Vデバイスを動作させることができます。Lipo Riderボードは、屋外センサー設計に最適なグリーン電源ソリューションです。Lipo Riderボードをセンサーボードに接続すれば、ソーラー電力で永続的に動作させることができます!

LipoRiderは非常に手頃な価格で、使いやすい設計です。プログラミングは不要で、接続するだけで動作します。内部の充電ICが、さまざまなコンポーネント間の電力フローをすべて処理します。

ソーラー電力が十分でない場合は、microUSBポートを使用してリチウムバッテリーをUSB経由で充電できます。また、Lipo Riderボードを取り外すことなく、キットをプログラムすることも可能です。

Lipo Riderは、単体のボードとして、またはキット(Lipo Rider + リチウムバッテリー + ソーラーパネル)としてSeeed Studioから購入できます。

モデル: POW115D2P

特徴

  • JST 2.0コネクタ

  • 電源の種類に関係なく安定した5V USB電源供給

  • チップ内蔵の充電/再充電アルゴリズム

  • ソーラー電力またはUSBを介してリチウムポリマーバッテリーを充電

  • リチウムバッテリーまたはUSBのいずれかを介して安定した供給電圧

  • 2つのUSBポートで、リチウムバッテリーを充電しながらキットをプログラム可能

  • バッテリー満充電または充電状態を示すLEDインジケーター

  • シンプルな設計で非常に手頃な価格

  • エンドユーザーによる簡単な改造で、複数のリチウムバッテリーや大規模/複数のソーラーパネルに対応可能

応用アイデア

  • 分散型屋外センサーネットワークのグリーン電源およびバックアップ供給

  • リチウムバッテリー用充電器

注意事項

  • 露出した電子部品が生きている状態

  • 大きな負荷を供給する際にボードが熱くなる可能性

  • 短絡や感電の可能性、特に屋外でソーラー電力収集時にデバイスが濡れる場合

  • モジュールが過熱する可能性があるため、携帯電話の充電には推奨されません

回路図

ブロック図

仕様

  • 小型フットプリント – 寸法 = L47 × H37.5 × D6.6

  • リチウムバッテリーの最大充電電流600mA

  • リチウムバッテリーからの最大供給電流350mA

  • USBデバイスからLipoバッテリーへの逆流を防ぐ電源ダイオード

主な仕様

項目最小標準最大
Iin Solar4.8V5.0V6.5V
Icharge (RIset=3.9kΩ)400mA500mA600mA
Isupply 0mA350mA
Vbatt(Rx=0Ω)4.2V
Vsource USB 5.0VVdestination USB 5.0V

ピン定義と定格

ピン説明とLEDステートメント

CHピンレベル(赤LED状態)OKピンレベル(緑LED状態)ステートメント
低レベル(点灯)高レベル(消灯)充電中
高レベル(消灯)低レベル(最後に点灯)充電完了
パルス信号(点滅)パルス信号(点灯)バッテリーが存在しない
高レベル(消灯)高レベル(消灯)2つの状況: - ゲート電圧より入力電圧が低い - バッテリー電圧より入力電圧が低い

使用方法

Lipo Rider は、MCU プロジェクトに安定した 5VDC 電源を供給するための電源モジュールとして機能します。以下は、300mA の出力波形を駆動する電源供給の例です:

ハードウェア設定

ハードウェアコンポーネント

ソーラーパネル

ソーラーパネルは、下部の JST コネクタを介して基板に接続されます。ソーラーチャージャー IC は、入力電圧が 4.8-6.5V の範囲内である場合のみ受け入れます。充電 LED が点灯しない場合、以下の理由が考えられます:

  1. リチウムバッテリーが満充電

  2. ソーラーパネルの電圧が範囲外(主に太陽光が不足している場合)

2 番目の場合、可能であればソーラーパネルを再配置して、より多くの太陽光を受け取るようにしてください。
上記のいずれの条件も、バッテリーが完全に空でない限り、Lipo Rider が USB に安定した 5V の供給を提供することを妨げることはありません。

ソーラーパネルの計算式

ソーラーパネルの出力電力 = 出力電流 × 供給電圧

例: 1W = Iout × 5V

Iout = 200mA

したがって、損失を無視すると、1 時間の充電で 200mAh が得られます。1000mAh のバッテリーの場合、空から満充電まで約 5 時間かかります(理想的な条件下で)。

リチウムバッテリー

Lipo Rider の名前から、リチウムポリマーを使用することが推奨されます。ただし、リチウムポリマーとリチウムイオンバッテリーの化学的性質は十分に類似しているため、これらのバッテリータイプは互換性があります。
複数のバッテリーを使用する場合は、直列ではなく並列に接続してください。チャージャー IC は 4.2V を供給します。

スライドスイッチ

スライドスイッチは USB 5V 電源の供給元を制御します。
ON – リチウムバッテリーおよび/またはソーラーからの充電が有効
OFF – リチウムバッテリーおよび/またはソーラーからの充電が無効

ソース USB ポート

ソース USB ポートは通常の USB ポートとして使用されるミニ USB ポートです。このポートはリチウムバッテリーを充電するために使用するか、宛先デバイスに接続するために宛先 USB ポートを介して使用されます。

宛先 USB ポート

宛先 USB ポートは、宛先デバイスを接続する場所です。宛先デバイスへの電力は Lipo Rider ボードによって供給されます。この供給は、ソーラーパネル、リチウムバッテリー、またはソース USB ポートのいずれかから行われます。

異なる接続シナリオにおける電力フローの方向

多数の組み合わせがあるため、主要なシナリオのみを以下に含めています:

スタンドアロンモード

ソーラー電力がリチウムバッテリーを充電します。

USB モード

ソーラー電力がリチウムバッテリーを充電します。リチウムバッテリーが宛先 USB デバイスに電力を供給します。

プログラムモード

ソース USB がリチウムバッテリーを充電し、宛先 USB デバイスに電力を供給します。ソースと宛先 USB デバイス間でデータ接続が有効になります。

屋外センサーデバイスの電源供給

Lipo Rider ボードの重要な用途の 1 つは、屋外センサー用の手頃な電源供給としての役割です。屋外センサーデバイスは、ソーラーパネルによって補助されるリチウムバッテリーによって電力供給されます。屋外センサーをソーラー電力のみで動作させることは推奨されません。これは、日中の変動によりセンサーがリセットされたり、予期せず電源が切れたりする可能性があるためです。この場合、デバイスは「USB モード」で動作しています。

屋外センサーデバイスのファームウェアを再プログラムする必要がある場合は、ミニ USB ポートを PC に接続するだけで、上記の「プログラムモード」に移行します。

より大きなバッテリーや複数のバッテリー、またはソーラーパネルを使用することも可能ですが、これはエンドユーザーによる改造が必要です。

Lipo Rider が Arduino Duemilanove に電力を供給している様子(この場合、厳密には屋外センサーではありません。センサーが接続されておらず、屋外でもありませんが、趣旨は理解できるでしょう)。

サポート

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたはWishで議論することができます。

バージョントラッカー

リビジョン説明日付編集者
Lipo Rider V0.9b初回公開リリース2010年11月2日Lafier
Lipo Rider V1.0リリース改訂2011年1月11日Silas Wan
Lipo Rider V1.1JSTコネクタを2.54から2.0に変更2011年11月2日Mike

回路図オンラインビューアー

リソース

購入方法

Lipo Riderやその他の製品を購入するには、こちらをクリックしてください。

関連情報

Lipo Rider Pro

ライセンス

このドキュメントは、Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0の下でライセンスされています。ソースコードおよびライブラリはGPL/LGPLの下でライセンスされており、詳細はソースコードファイルをご確認ください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...