Skip to main content

ステッピングモータードライバ v2.3

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

このボードは、1つのステッピングモーターを制御し、2つのリミットスイッチからの入力を受け取ることができます。Allegro A3982 ステッピングモータードライバとトランスレーターを基盤としています。A3982はコイルあたり最大2Aを駆動する能力を持っています。このボードは、従来のL297/L298ステッピングモータードライバを基盤としたv1.xシリーズを改良し、置き換えるために設計されました。A3982は以下のような多くの改良点を提供します:

  • L297/L298の2チップ構成に対して、1つのチップのみで済む
  • 優れたDMOS技術(ヒートシンク不要!)
  • 内蔵ダイオードと同期整流(大きなダイオードアレイ不要!)
  • L297/L298よりもはるかに安価で小型(合計で約10ドル安価!)

欠点としては、このボードは主にSMT(表面実装技術)で構成されている点です。しかし、市場で最も大きく、はんだ付けが容易なSMTコンポーネントを使用するという設計上の意識的な決定を行いました。1206サイズの抵抗器を使用し、A3982自体はSOICパッケージに収められています。このボードは初心者でも非常に簡単に組み立てることができます。はんだペーストとホットプレートのような技術を使用すれば、はんだ付けが非常に簡単になります。この方法では、スルーホールコンポーネントを1ピンずつ手動ではんだ付けするよりも、SMTボードをはんだ付けする方がはるかに簡単です。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社の製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社の製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...