Skip to main content

Xadow - Gesture v1.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

Xadow - Gesture v1.0に搭載されているセンサーはPAJ7620U2で、ジェスチャー認識機能を一般的なI2Cインターフェースと統合した単一チップです。このセンサーは、上方向、下方向、左方向、右方向、前方向、後方向、時計回りの円、反時計回りの円、上から下、下から上、左から右、右から左、そしてウェーブの13種類のジェスチャーを認識できます。これらのジェスチャー情報は、I2Cバスを介して簡単に取得できます。

特徴


  • 13種類のジェスチャー認識
  • ジェスチャー速度は、通常モードで60°/秒から600°/秒、ゲームモードで60°/秒から1200°/秒
  • 環境光耐性:< 100k Lux
  • 内蔵の近接検出機能
  • 最大400 kbit/sのI2Cインターフェース
  • Xadowインターフェースに対応

仕様


  • センサー: PAJ7620U2
  • 電源供給: 2.8V~3.3V、I/O電圧は1.8V~3.3V
  • 対応インターフェース: Xadowインターフェース
  • インターフェース: IIC
  • 動作温度: -40°C~+85°C
  • 寸法: 25 * 20mm

インターフェース機能


  • P1: ショートサーキットすると、割り込み信号がピンPF0/A5に接続されます。
  • U1: PAJ7620U2; 統合ジェスチャー認識センサー。
  • J1, J2: FPCインターフェース。
note

Xadow - GestureをXadowメインボードに接続する際は、接続方向に注意してください。接続方法は、1つのXadowモジュールの未充填コーナーを別のモジュールの直角部分に接続することです(各Xadowモジュールの4つのコーナーを参照)。

ピン説明


Xadowモジュールの両側のピンは対称的です。以下は、上から下までのインターフェースに関するピンの説明です。

XadowピンPAJ7620U2ピン機能
1NC(PCINT1/SCLK)PB1
2NC(PDI/PCINT2/MOSI)PB2
3NC(PDO/PCINT3/MISO)PB3
43/INTPF5(ADC5/TMS)
51/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
66/GND , 10/GNDGND
76/GND , 10/GNDGND
81/VBUS , 11/VLED , 12/VDDVCC
95/SCL(OC0B/SCL/INT0 )PD0
102/SDA(SDA/INT1)PD1
11NC(RXD/INT2)PD2
12NC(TXD/INT3)PD3

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...