Xadow - LED 5x7 v1.0
この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues
Xadow LED 5x7 は、LED パネルと LED コントローラーの 2 つの部分で構成されています。LED パネルは 5x7 のモノクロマトリックスです。LED コントローラーは、Atmega168PV の 12 本の I/O ピンを使用して LED パネルを制御するための制御モジュールです。I2C インターフェースを介して LED コントローラーにコマンドを送信することができます。その後、LED コントローラーが LED ディスプレイを制御します。例えば、アルファベットや数字を表示したり、消費電力を抑えるためにスリープモードに入ることができます。
仕様
- 動作電圧: 3.3V
- 内蔵マイクロコントローラー
- 制御モード: I2C (アドレス 0x04)
- 寸法: 25.43mm x 20.35mm
デモンストレーション
紹介で述べたように、LED はアルファベットや数字を表示することができます。次に、興味深いデモをお見せします。
ハードウェアの接続は以下の図のようになります:
注意: Xadow LED 5X7 を Xadow メインボードに接続する際には、接続方向に注意してください。接続方法は、1 つの Xadow モジュールの未充填の角を別のモジュールの直角に接続する必要があります(各 Xadow モジュールの 4 つの角を参照してください)。
文字列や文字を表示するためのテストコード:
#include "Wire.h"
#define XADOW_DEBUG 1
#define LEDAddress 0x04
#define DISP_CHAR_5X7 0x80
#define DISP_STRING 0x81
#define SET_DISP_ORIENTATION 0x82
/* LED マトリックスの表示方向のマクロ定義 */
#define RIGHT_TO_LEFT 0
#define LEFT_TO_RIGHT 1
#define POWER_DOWN 0x83
uint8_t buffer[24];
int error;
int n;
char *str = "SeeedStudio123";
void setup(void)
{
Wire.begin();
delay(100);
#if 0
TESTIO();
if(error==0)
{
DDRB|=0x80;
PORTB&=~0x80;
}
#endif
}
void loop(void)
{
for(n=0;n<100;n++)
{
dispString(str,strlen(str),150);
delay(300);
}
// "seeed0728"(9文字)を Xadow LED に表示し、
// 文字が 1 ステップ移動するのに 150ms かかる
}
/**********************************************************************/
/* 関数: I2C を介して Xadow LED に文字列を表示するコマンドを送信します。 */
/* パラメータ: - char* data_, Xadow LED に表示する文字列を格納します。 */
/* - uint8_t len, data_ の長さ。 */
/* - uint16_t time, 文字が 1 ステップ移動する時間。 */
/* 戻り値: void */
void dispString(char* data_,uint8_t len,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_STRING);
Wire.write(len);
Wire.write((uint8_t*)data_,len);
Wire.write(time>>8); // 時間の上位バイト
Wire.write(time); // 時間の下位バイト
Wire.endTransmission();
}
void dispChar(uint8_t data_,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_CHAR_5X7);
Wire.write(data_);
Wire.write(time>>8); // 時間の上位バイト
Wire.write(time); // 時間の下位バイト
Wire.endTransmission();
}
void setDispOrientation(uint8_t orientation)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(SET_DISP_ORIENTATION);
Wire.write(orientation);
Wire.endTransmission();
}
void powerDown()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(POWER_DOWN);
Wire.endTransmission();
digitalWrite(3,HIGH);
}
void wakeUp()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.endTransmission();
}
void TESTIO(void)
{
DDRB|=0x0e;
PORTB&=~0x0e;
DDRF|=0x01;
PORTF&=~0x01;
DDRD&=~0x0f;
PORTB|=0x04;
PORTF|=0x01;
delay(30);
if(!(PIND&0x01))
{
error=1;
}
if(PIND&0x02)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x04))
{
error=1;
}
if(PIND&0x08)
{
error=1;
}
PORTB&=~0x04;
PORTB|=0x0a;
PORTF&=~0x01;
delay(30);
if(PIND&0x01)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x02))
{
error=1;
}
if(PIND&0x04)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x08))
{
error=1;
}
Serial.println(error);
}
コードを Xadow メインボードにアップロードすると、以下のようなシーンが表示されます。
回路図オンラインビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際の体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。