Meshtastic® 网络介绍
Meshtastic® 是一个开源的、离网的、去中心化的网状网络,专为运行在低成本、低功耗设备上而构建。它使用户能够使用廉价的 LoRa 无线电,在没有现有或可靠通信基础设施的区域,建立远距离的离网通信平台。
功能特点
- 超远距离通信(kboxlabs 创下了 254 公里记录)
- 网状通信无需手机
- 去中心化通信——无需专用路由器
- 加密通信
- 优秀的电池续航能力
- 在网状网络成员之间收发文本消息
- 可选的基于 GPS 的定位功能
- 更多精彩功能!
工作原理
Meshtastic 使用 LoRa(长距离无线电协议),它在大多数地区无需额外许可或认证即可使用,这不同于业余无线电(HAM)的操作要求。
这些无线电设备会将接收到的消息再次广播,从而形成一个网状网络。这种设置可以确保包括最远成员在内的每个群组成员都能收到消息。根据所采用的设置,Meshtastic 网状网络最多可同时支持 100 个设备。
此外,Meshtastic 无线电可以与一部手机配对,使亲朋好友可以直接向你的特定设备发送消息。需要注意的是,每台设备一次只能连接一个用户。
点击 这里 了解更多关于 Meshtastic 网络的信息!
支持的硬件
SenseCAP P1太阳能节点(不带电池和GPS)
SenseCAP P1-Pro太阳能节点(带电池和GPS)
note
Meshtastic® 是 Meshtastic LLC 的注册商标。Meshtastic 的软件组件基于多种许可证发布,详情请见 GitHub。使用本软件需自担风险,概不提供任何担保。