Grove - LED矩阵驱动器v1.0
Grove - LED Matrix Driver v1.0 是一款UART(串行)到点阵LED驱动器,它集成了各种图形功能。它仅支持32×64 LED矩阵。这款产品是一个Grove兼容的UART接口。它提供了简单且丰富的API,这些API抽象了底层LED驱动硬件的复杂性。您只需在代码中调用这些API,即可为您的项目实现不同的功能。
每个点(即像素)支持双色LED。它可以产生三种颜色:红色(主色)、绿色(主色)和黄色(混合色)。所有LED的输入电流可以一次性设置。
:::注意 此Grove模块不支持单独更改每个LED的输入电流。 :::
特性
- Grove兼容且易于使用
- 高度抽象且完整的API
- 支持双色LED像素,共三种颜色(第三种颜色是两种主色的混合)
- 接口:UART(在Arduino中为SoftSerial)
:::提示 更多关于Grove模块的信息,请参考 Grove 系统 :::
规格
参数 | 参数 |
---|---|
工作电压(V) | 3.3–5 伏特 |
工作电流(mA) | 最大:28–50 毫安 |
输出电压(来自矩阵驱动器) | 3.3 伏特 |
支持的符号/图形功能 | 点、直线、圆、字符、字符串、数字、表情符号、图像(您可以在代码中直接调用API来显示这些符号) |
支持的LED矩阵尺寸 | 32(行)×64(列) |
每个LED矩阵点支持的颜色 | 双色LED(绿色和红色)和混合色(黄色),每个LED矩阵点可以使用一个LED |
LED矩阵连接器 | DBSTAR_HUB 08A |
Grove端口的协议 | UART |
工作温度 | -40–80 ℃ |
尺寸 | 46.5×44 毫米 |
重量 | 9 克(模块),12.5 克(单个包装) |
支持的平台
Arduino | 树莓派 | |||
---|---|---|---|---|
:::警告 上面提到的所支持的平台是指该模块的软件或理论上的兼容性。在大多数情况下,我们只为Arduino平台提供软件库或代码示例。由于无法为所有可能的MCU平台提供软件库/演示代码,因此用户必须自己编写软件库。 :::
硬件概述
- Grove 接口,用于将此产品与主控板连接。
- LED矩阵端口(DBSTAR_HUB 08A),用于连接LED矩阵。如果您找不到这样的连接器,可以使用跳线作为替代方案。
包装内容(主要部件)
部件名称 | 数量 |
---|---|
Grove - LED 矩阵驱动器 v1.0 | 1 件 |
Grove 线缆 | 1 件 |
入门指南
现在让我们使用这个模块来运行一些基本示例。
使用Arduino
所需材料
- Grove - LED 矩阵驱动器 v1.0 × 1
- 32×64 LED矩阵,矩阵点中有一个红色和一个绿色LED(单色LED矩阵也可以)× 1
- 电源线(带状)× 1
- 5 伏特(输出)适配器,用于调节LED矩阵的输入电压× 1
- 8针(母头)带状电缆× 1
- Arduino UNO(其他Arduino型号也可以)× 1
- Grove线缆 × 1
- Grove - 基础底板× 1
连接
按照以下方式连接所有部件:
Coding Work
- 一个典型的示例代码。您可以使用Codebender将代码上传到主控板。
- 下载并上传代码。如果您不知道如何上传Arduino草图,请访问https://www.arduino.cc/en/Guide/Windows(Windows用户)或https://www.arduino.cc/en/Guide/MacOSX(Mac用户)。您可以看到如下结果。
在线原理图查看器
资源
技术支持与产品讨论
感谢您选择我们的产品!我们在此为您提供不同的支持,以确保您在使用我们的产品时获得尽可能顺畅的体验。我们提供多种沟通渠道,以满足不同的偏好和需求。