Skip to main content

NFC Shield V1.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

NFC Shield は、人気のあるNXP PN532集積回路を中心に構築された、Arduino用の近距離無線通信(NFC)インターフェースです。NFCは短距離無線技術であり、近接したデバイス間での通信を可能にします。NFCRFID技術にルーツを持ち、ECMA-340およびISO/IEC 18092で標準化されたオープンプラットフォーム技術です。

NFCは、RFIDのようにカードやタグ(NXP Mifareカード/タグ)を認識するために広く使用されています。NFCは、カード/タグが提供する読み書き可能なメモリを利用して、交通カードの代替として使用することができます。一部の携帯電話にはNFCが内蔵されており、カード、タグ、Web URLを含むスマートポスター(モバイルQRコードリーダーのようなもの)のリーダーとして使用されます。この技術はまた、スマートキャッシュレス購入にも応用されています。

他の多くの標準と同様に、NFC技術は近距離無線通信フォーラム(NFC Forum)によって規制されており、デバイスがどのようにペアリングし、データを共有し、安全な取引を可能にするかを標準化しています。NFC Forumは、NFC標準に準拠したデバイスを開発および認証しています。

NFCは、13.56 MHzの周波数で動作する未認可のISM(産業・科学・医療)バンドを使用します。NFCの通信範囲は最大10cmですが、これはアンテナと電力放射設計によって制限されます。ほとんどのデバイスは10mm以内の範囲で動作します。NFC Shieldのアンテナは、1cm以内の範囲で動作するように設計されています。NFC Shieldは、PN532用の27.12MHzクリスタルや電源供給など、必要な回路をすべて提供します。また、PN532のI/Oピンを簡単にアクセスできるようにブレークアウトしています。

ArduinoとNFC Shieldの間の通信はSPIを介して行われます。

モデル: SLD80453P

特徴

  • Arduinoシールド互換。はんだ付け不要。

  • SPIインターフェースを採用。そのため、ほとんどのArduinoピンが他のアプリケーションに利用可能。

  • 内蔵PCBアンテナ

  • TIのTXB0104レベル変換器を使用し、3.3Vおよび5Vの両方の動作をサポート。

  • 他のシールドを接続するためのソケットを搭載。

  • このNFCシールドの最大通信範囲は約5cm。

  • ultralightCチップの読み書きはできず、IDの読み取りのみ可能。

応用アイデア

  • Mifare Oneタグ(ISO14443 Type-A)およびカード(13.56MHz)を使用したRFIDリーダーとして利用。

  • 名刺共有システムの構築。

  • 出席管理システムの構築。

  • 認証システムの設計。

  • スマートポスターの読み取り。

  • 他のNFCデバイスとの小規模なデータを安全に交換。

  • Seeeduino ADK Main Boardと組み合わせてモバイルNFCアプリケーションを作成。

  • その他無限の可能性。

使用方法

ハードウェアのインストール

  • Seeeduino の電源選択スライドスイッチを 3.3V に設定します。

  • NFC Shield を以下の図のように Seeeduino に接続します。

  • 提供されているサンプルスケッチをコンパイルしてアップロードします。

NFC Shield - Seeeduino に接続された状態

  • MIFARE カード をアンテナの近くにかざします。NFC Shield がパッシブ ID データを読み取ります。

NFC Shield アンテナの近くにかざされた Mifare カード

  • MIFARE タグ をアンテナの近くにかざします。NFC Shield がパッシブ ID データを読み取ります。

NFC Shield アンテナの近くにかざされた Mifare タグ

  • NFC Shield を使用して 2 台の Seeeduino 間でピアツーピア通信を確立するには、以下のセットアップを使用します。

NFC ピアツーピア通信セットアップ

プログラミング

NFC Shield 用 PN532_SPI ライブラリ をダウンロードし、\arduino\libraries にインストールします。以下のコードを Arduino IDE にコピーするか、ライブラリ内のサンプルを開いて開始してください。

デモ 1:MIFARE カードの全メモリを読み取る

  1. readAllMemoryBlocks サンプルを開き、以下のようにアップロードします。
// この例では、0x00 から 0x63 までの MIFARE メモリブロックを読み取ります。
// 新しい MIFARE 1K カードでテスト済みです。認証にはデフォルトキーを使用します。
// Seeed Technology Inc (www.seeedstudio.com) による貢献

#include <PN532.h>
#include <SPI.h>

/* チップセレクトピンは D10 または D9 に接続可能です(ハードウェアオプション)。*/
/* SeeedStudio の NFC Shield バージョンが v2.0 の場合。*/
#define PN532_CS 10

PN532 nfc(PN532_CS);

#define NFC_DEMO_DEBUG 1

void setup(void) {
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.begin(9600);
Serial.println("こんにちは!");
#endif
nfc.begin();

uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
if (! versiondata) {
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.print("PN53x ボードが見つかりませんでした");
#endif
while (1); // 停止
}
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
// 正常なデータを取得、出力します!
Serial.print("チップ PN5 を発見");
Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
Serial.print("ファームウェアバージョン ");
Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
Serial.print('.');
Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
Serial.print("サポート ");
Serial.println(versiondata & 0xFF, HEX);
#endif
// RFID タグとカードを読み取るようにボードを設定
nfc.SAMConfig();
}

void loop(void) {
uint32_t id;
// MiFare タイプのカードを探します
id = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);

if (id != 0)
{
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
Serial.print("カードを読み取り #");
Serial.println(id);
Serial.println();
#endif
uint8_t keys[]= { 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF }; // 新しいカードのデフォルトキー
for(uint8_t blockn=0;blockn<64;blockn++)
{
if(nfc.authenticateBlock(1, id ,blockn,KEY_A,keys)) // ブロック blockn を認証
{
// 認証成功の場合
uint8_t block[16];
// メモリブロック blockn を読み取る
if(nfc.readMemoryBlock(1,blockn,block))
{
#ifdef NFC_DEMO_DEBUG
// 読み取り操作が成功した場合
for(uint8_t i=0;i<16;i++)
{
// メモリブロックを出力
Serial.print(block[i],HEX);
if(block[i] <= 0xF) // データ整列 / 美化
{
Serial.print(" ");
}
else
{
Serial.print(" ");
}
}

Serial.print("| ブロック ");
if(blockn <= 9) // データ整列 / 美化
{
Serial.print(" ");
}
Serial.print(blockn,DEC);
Serial.print(" | ");

if(blockn == 0)
{
Serial.println("メーカー ブロック");
}
else
{
if(((blockn + 1) % 4) == 0)
{
Serial.println("セクタートレーラー");
}
else
{
Serial.println("データブロック");
}
}
#endif
}
}
}
}
delay(2000);
}

このスケッチは、デフォルトの認証キーを使用して MIFARE Standard カードの全メモリを読み取ります。出力は、新しい MIFARE Standard カードの典型的なメモリレイアウトを示します。

  1. Mifare カードを NFC アンテナの近くにかざします。シリアルモニターを開くと、以下のようなスコアが表示されます:

注意: ブロックは、メーカー ブロック(読み取り専用)、データブロック(ユーザー/アプリケーション書き込み可能領域)、およびセクタートレーラー(そのセクターの認証およびアクセスビット)に分類されます。

デモ 2:MIFARE メモリブロックへのデータ書き込み

  1. writeMifareMemory サンプルを開きます。この例では、新しい MIFARE 1K カードのメモリブロック 0x08 にデフォルトの認証キーを使用してデータを書き込みます。MIFARE メモリブロックへのデータ書き込みが完了した後、ブロックメモリを読み取ります。

注意: メモリブロック 0 は読み取り専用で、メーカーのデータが含まれています。セクタートレーラーブロックには書き込まないでください。そうしないと、MIFARE カードが将来使用できなくなる可能性があります。

  1. サンプルをコンパイルしてアップロードします。アップロード方法がわからない場合は、こちら をクリックしてください。

  2. Mifare カードを NFC アンテナの近くにかざします。

  3. シリアルモニターを開くと、以下のようなスコアが表示されます:

デモ 3:ピアツーピア通信

最新の NFC ライブラリでは、実験的な NFC ピアツーピア通信が実装されています。これには、P2P 通信のためのアクティブイニシエータが使用されます。

  1. サンプル「PtoPInitiator」と「PtoPTarge」を 2 台の異なる NFC Shield を搭載した Arduino にダウンロードします。

  2. アンテナを互いに近づけます。

  3. シリアルターミナルを開き、データの送受信を観察します。

出力スコア:

P2P イニシエータ:

P2Pターゲット:

リファレンスコード

これらのAPIは、PN532ファームウェアが提供するインターフェースをSPI経由で呼び出すためのコマンドを使用します。これらのコマンドはすべてPN532ユーザーマニュアルに記載されています。以下のAPIはPN532_SPIライブラリによって提供されています。

boolean SAMConfig(void)

このAPIはPN532のSAMConfigurationコマンドを呼び出し、Normal Modeに設定します。SAMはSecurity Access Module(PN532システム)を指します。PN532システムはNormalモード、Virtual Cardモード、Wired Cardモード、Dual Cardモードで動作できます。

使用例:

nfc.SAMConfig(); // 読み取り/書き込み操作の前にこれを呼び出します

uint32_t readPassiveTargetID(uint8_t cardbaudrate)

このメソッドはパッシブターゲットIDを読み取り、32ビットの数値として返します。現在のところ、MIFARE ISO14443Aカード/タグの読み取りのみがサポートされています。そのため、パラメータとしてPN532_MIFARE_ISO14443Aを使用してください。32ビットのカード番号を返します。

使用例:

uint32_t cid;
// MiFareタイプのカード/タグを探します
cid = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A);

uint32_t authenticateBlock(uint8_t cardnumber, uint32_t cid, uint8_t blockaddress ,uint8_t authtype, uint8_t * keys)

このメソッドは、読み取り/書き込み操作の前にキーを使用してメモリブロックを認証するために使用されます。成功した場合はtrueを返します。

  • cardnumber は1または2
  • cid は32ビットのカードID
  • blockaddress はブロック番号(MIFAREカードの場合、0〜63の任意の番号)
  • authtype は認証に使用するキー(KEY_AまたはKEY_B
  • keys は6つのキーを保持するバイト配列を指します。

使用例:

uint8_t keys[]= {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};  // 新しいカードのデフォルトキー
nfc.authenticateBlock(1, id ,3,KEY_A,keys); // ブロック3を認証します。idは32ビットのパッシブターゲットIDです。

uint32_t readMemoryBlock(uint8_t cardnumber,uint8_t blockaddress, uint8_t * block)

このメソッドは、キーで認証された後にメモリブロックを読み取ります。成功した場合はtrueを返します。

  • cardnumber は1または2
  • blockaddress は読み取るブロック番号(MIFAREカードの場合、0〜63の任意の番号)。MIFARE標準カードの場合、各ブロックは16バイト長です。
  • block は16バイトのブロックデータを保持するバッファ(バイト配列)を指します。

使用例:

uint8_t block[16];
nfc.readMemoryBlock(1,3,block); // 認証が成功した場合のみ読み取りが可能です。

uint32_t writeMemoryBlock(uint8_t cardnumber,uint8_t blockaddress, uint8_t * block)

このメソッドは、キーで認証された後にメモリブロックにデータを書き込みます。成功した場合はtrueを返します。

  • cardnumber は1または2
  • blockaddress は書き込むブロック番号(MIFAREカードの場合、0〜63の任意の番号)。MIFARE標準カードの場合、各ブロックは16バイト長です。
  • block は書き込む16バイトのブロックデータを保持するバッファ(バイト配列)を指します。

使用例:

uint8_t writeBuffer[16];
for(uint8_t ii=0;ii<16;ii++)
{
writeBuffer[ii]=ii; // バッファを0,1,2....Fで埋めます
}
nfc.writeMemoryBlock(1,0x08,writeBuffer); // writeBuffer[]をブロックアドレス0x08に書き込みます。認証が成功した場合のみ読み取りが可能です。

uint32_t PN532::configurePeerAsInitiator(uint8_t baudrate)

このメソッドはPeer to Peer Initiatorを実装します。成功した場合はtrueを返します。

  • baudrate は0〜2の任意の数値。0は106kbps、1は201kbps、2は424kbpsを表します。現在のところ、1と2のみがサポートされています。

この機能は実験的であり、他のNFCシールドとのNFC Peer to Peer通信をサポートします。モバイルデバイスとの相互作用はテストされていません。

使用例:

// PN532をPeer to Peer Initiatorとして設定します
if( nfc.configurePeerAsInitiator(2) ) // 接続がエラーなしの場合
{
// 送受信コードをここに記述します
}

uint32_t configurePeerAsTarget()

このメソッドはPeer to Peer Targetを実装します。成功した場合はtrueを返します。

この機能は実験的であり、他のNFCシールドとのNFC Peer to Peer通信をサポートします。モバイルデバイスとの相互作用はテストされていません。

使用例:

// PN532をPeer to Peer Targetとして設定します
if(nfc.configurePeerAsTarget()) // 接続がエラーなしの場合
{
// データ送受信コードを記述します
}

uint32_t initiatorTxRx(char DataOut,char DataIn)

このメソッドはターゲットとの間でデータを送受信するために使用されます。このコードはNFC Peer to Peer Initiatorによって使用されます。成功した場合はtrueを返します。

  • DataOut は送信データのポインタおよび文字配列(16バイト)
  • DataIn は受信データのポインタおよび文字配列(16バイト)

この機能は実験的であり、他のNFCシールドとのNFC Peer to Peer通信をサポートします。モバイルデバイスとの相互作用はテストされていません。

使用例:

    // PN532をアクティブモードのPeer to Peer Initiatorとして設定します
if( nfc.configurePeerAsInitiator(2) ) // 接続がエラーなしの場合
{
// データ送受信
if(nfc.initiatorTxRx(DataOut,DataIn))
{
Serial.print("送信および受信データ: ");
Serial.println(DataIn);
}
}

uint32_t targetTxRx(char DataOut,char DataIn)

このメソッドはイニシエータとの間でデータを送受信するために使用されます。このコードはNFC Peer to Peer Targetによって使用され、イニシエータに応答します。成功した場合はtrueを返します。

  • DataOut は送信データのポインタおよび文字配列(16バイト)
  • DataIn は受信データのポインタおよび文字配列(16バイト)

使用例:

    // PN532をPeer to Peer Targetとして設定します
if(nfc.configurePeerAsTarget()) // 接続がエラーなしの場合
{
// データ送受信
if(nfc.targetTxRx(DataOut,DataIn))
{
Serial.print("受信データ: ");
Serial.println(DataIn);
}
}

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...