Skip to main content

SDカードシールド V3.0

note

この文書は AI によって翻訳されています。内容に不正確な点や改善すべき点がございましたら、文書下部のコメント欄または以下の Issue ページにてご報告ください。
https://github.com/Seeed-Studio/wiki-documents/issues

SDカードシールド v3.0は、Arduinoプロジェクトにストレージを追加します。SD、SDHC、またはMicroSD TFカードをサポートしています。オンボードのトグルスイッチを使用してSDカードの種類を選択します。このカードは、SD/SDHCまたはMicroSDのいずれか1つの形式のみをサポートします。SDまたはMicroSDカードを使用する前に、シールドの「SELECT」スイッチを適切な設定に切り替えてください:SD/SDHCスロットまたはMicroSDスロットの方向へ。

SDカードシールド v3.0はArduinoのSPIポートのみを使用します。このシールドは積み重ね可能で、追加のシールドを上に重ねることができます。オンボードにはI2CおよびUARTポート用のGrove互換ソケットがあります。

SDカードシールド v3.0はピン10をチップセレクトとして使用します。他の積み重ねられたシールドが同じピンを使用していないことを確認してください。このシールドのバージョン4.0ではピン4を使用するバージョンがあります。

以下の行はユーザーが追加したものです:このシールドはArduino Mega 2560で問題なく動作しますが、適切な接続を行う必要があります。4または10 -> 53、11 -> 51、12 -> 50、13 -> 52。この配置は、これらのピンに他のものを割り当てない限り問題なく動作します。

モデル: INT106D1P

特徴

  • Arduino/Seeeduino互換(Megaには非対応)

  • Grove互換

  • SDカード、Micro SDカード、SDHCカード対応

  • 3.3Vおよび5V論理電圧対応

  • 2.6~3.6V DC電源供給

仕様

項目 最小値 標準値 最大値 単位
電圧 2.7 3.3 3.6 V
電流 0.159 40 200 mA
対応カードタイプ SDカード(<=2G); Micro SDカード(<=2G); SDHCカード(<=16G) /
寸法 57.15x44.70x19.00 mm
正味重量 16.6 g

インターフェース機能

D10 – SPIのCSに使用 D11 – SPIのMOSIに使用 D12 – SPIのMISOに使用 D13 – SPIのSCKに使用 Groveコネクタ - 1つはUARTシリアルポート用、もう1つはI2Cポート用。

使用方法

ハードウェアのインストール

SDカードシールドをArduinoに差し込みます。SDカードをソケットに挿入し、カードセレクタが正しい方向(標準カードまたはマイクロカード)を指していることを確認してください。その後、USBケーブルでArduinoをPCに接続します。 警告: SDカードとMicroSDカードを同時にシールドに挿入しないでください。

ソフトウェア

まず、SDカードまたはMicro SDカードを入手し、必要に応じてSDカードをFAT16またはFAT32としてフォーマットします。 以下のスクリーンショットのようにSDカードをフォーマットします:

  1. SdFat for Arduinoの最新バージョンをダウンロードします。

  2. このパッケージを解凍し、Arduino-1.0プログラムに配置します: ..\arduino-1.0\libraries。

  3. Arduinoボード(Arduino UNOやDuemilanoveなど)と使用しているCOMポートを選択します。

  4. スケッチ Sdinfo をアップロードします。以下の画像はシリアルモニターの結果です。もちろん、他のスケッチをアップロードすることもできます。

  5. エラーが発生した場合は、すべての手順を再確認し、SDカードが正常に動作していることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、SDカードを交換してみてください。 これで、GPSやリアルタイムクロックを使用した読み取り、書き込み、サンプルログの他のライブラリ例を確認できます。楽しんでください!

FAQ

  1. SDカードが初期化できません。

  2. SDカードをFAT/FTA32形式に再フォーマットしてください。それでも動作しない場合は、SD Formatterをダウンロードし、このソフトウェアでSDカードを再フォーマットすることをお勧めします。

バージョントラッカー

リビジョン 説明 リリース日
v3.0 V3.0リリース 2012/3/29
v3.1 電圧レギュレーターがMIC5205にアップグレード 2012/5/10

SDカードシールド v3.1 回路図オンラインビューア

SDカードシールド v3.0 回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...